查看:
982
|
回复:
0
|
电动车仪表供电芯片 100V降压12V 惠海半导体H6205
|
东莞惠海半导体
111
主题
172
回复 |
发表于2020-09-01 18:00:49
|
只看该作者
1#
电梯直达
带线补 抖频 80V85V90V100V降压5V2A/5V3A 100V耐压降压稳压芯片 滑板车电动车仪表盘供电IC芯片方案 惠海半导体H6205 东莞市惠海半导体有限公司专业从事电动车市场,专业研发、生产、销售、高电压超低待机功耗8-150V输入电压的DC-DC降压稳压芯片,专业电源行业超过10年,实力厂家,硬件设施齐全,工程资源充足,免费协助Lay板,帮忙过认证,提供样品、方案开发以及技术支持。 1、惠海半导体H6205芯片特点 内置100V高压mos 宽输入电压范围:8V~80V 输出电压从4V到30V可调 支持输出恒流 支持输出 12V/2A,5V/2A 高效率:可高达 98% 工作频率:140KHz 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护 低功耗、高效率、低纹波 优异的母线电压调整率和负载调整率 恒流(CC±5%)恒压(CV±5%)输出 惠海半导体H6205是一款100V耐压专业应用于车充、电池充电、恒压源 、电动汽车、电动自行车、电瓶车led照明、扭扭车、卡车、GPS电源供电、电动车仪器仪表供电的降压恒压芯片。具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等优势。 电动车仪表供电芯片100V降压12V惠海半导体H6205 QQ3007461765
TEL15889768528
|
|