查看:
1164
|
回复:
2
|
非易失性NV-SRAM简介
|
是酒窝啊
196
主题
231
回复 |
发表于2020-09-09 16:00:34
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
尽管闪存和其他非易失性存储技术已广泛用于实现嵌入式文件系统,但对于某些嵌入式应用程序来说可能太复杂了。在许多情况下的内存可以最有效地用作已预先初始化的数据结构。这种方法需要对数据完整性进行某种管理。本文存储芯片供应商宇芯电子先带大家认识一下非易失性NV-SRAM。 NV-SRAM简介 在现代计算机系统中,存在大量内存。其中大多数是名称不合时宜的随机存取存储器(RAM)。这个名称意义不大,因为当今所有内存都是随机访问的。当工程师谈论RAM时,它们的意思是易失性半导体存储器,只要加电,就可以无限期地对其进行读写操作。并非总是这样。在计算机的早期,程序/数据存储的最常见形式是“核心内存”。按照现代标准,这是笨重的(更不用说昂贵了!),但是具有有用的特性:它是非易失性的。读取或写入数据需要电源,但不需要保留电源。在核心内存掉电的情况下,数据将无限期保持不变。有趣的是,掉落或振动的核心内存可能会破坏其内容, 尽管现代计算机和大多数嵌入式系统的工作内存主要是RAM,但拥有大量可用的非易失性RAM(NV-SRAM)仍然很有用。这可以使用闪存或某些其他具有非易失性的存储技术(例如MRAM)来实现,也可以是带有受保护电源(例如电池)的常规RAM。嵌入式系统中NV-SRAM有许多可能的用途: •程序代码和常量数据的存储,在启动时会复制到RAM中。尽管通常可以选择执行NV-SRAM,但是某些NV-SRAM技术的速度(访问时间)使这种方法没有吸引力。 •重启后保留设备设置参数。许多设备都是用户可配置的。此信息需要存储在某个地方。 •长时间缓冲采集的数据,不受电源故障的影响。一个简单的例子可能是在数码相机中存储照片。 NV-SRAM管理 广义地说,可以通过以下两种方式之一来利用NV-SRAM: •可以在NV-SRAM中实现类似于硬盘驱动器上使用的文件系统。它需要以一种优化介质(如闪存)使用并且对数据写入期间发生的电源故障具有弹性的方式实施。实施安全功能(例如数据加密)也是谨慎的。 •数据结构可以直接位于NV-SRAM中,也可以直接从NV-SRAM中访问。这需要针对非挥发性的特殊适应性。 许多供应商提供专为NV-SRAM使用的现成文件系统软件。除非要求某些专门功能,否则开发人员自行设计在经济上会产生问题。数据结构的存储是针对特定应用程序的,因此将进一步解决。 宇芯电子主要产品线有静态随机存储器SRAM,非易发性存储器MRAM,伪静态存储器PSRAM等多种类型随机记忆体及微控制器MCU等半导体产品,189-2655-4009
|
是酒窝啊
196
主题
231
回复 |
发表于2020-09-09 16:02:25
|
显示全部楼层
2#
嵌入式系统中NV-SRAM有许多可能的用途: •程序代码和常量数据的存储,在启动时会复制到RAM中。尽管通常可以选择执行NV-SRAM,但是某些NV-SRAM技术的速度(访问时间)使这种方法没有吸引力。 •重启后保留设备设置参数。许多设备都是用户可配置的。此信息需要存储在某个地方。 •长时间缓冲采集的数据,不受电源故障的影响。一个简单的例子可能是在数码相机中存储照片。 宇芯电子主要产品线有静态随机存储器SRAM,非易发性存储器MRAM,伪静态存储器PSRAM等多种类型随机记忆体及微控制器MCU等半导体产品,189-2655-4009
|
是酒窝啊
196
主题
231
回复 |
发表于2020-09-09 16:02:46
|
显示全部楼层
3#
在计算机的早期,程序/数据存储的最常见形式是“核心内存”。
宇芯电子主要产品线有静态随机存储器SRAM,非易发性存储器MRAM,伪静态存储器PSRAM等多种类型随机记忆体及微控制器MCU等半导体产品,189-2655-4009
|
|