查看:
746
|
回复:
0
|
新兴记忆存储MRAM保持精度并降低功耗
|
是酒窝啊
196
主题
231
回复 |
发表于2020-10-09 14:41:17
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
尽管具有规模经济性,但其他类型的存储器仍具有AI应用程序的未来可能性。 MRAM通过受外加电压控制的磁体的方向存储数据的每一位。如果电压低于翻转位所需的电压,则只有位翻转的可能性。这种随机性是不希望有的,因此可以用更高的电压驱动MRAM来防止这种情况。某些AI应用程序仍可以利用这种固有的随机性(可以将其视为随机选择或生成数据的过程)。 实验已将其MRAM的随机性功能应用于Gyrfalcon的设备,该技术可将所有权重和激活的精度降低到1位。这用于大大减少远端应用程序的计算和功耗要求。可能需要进行精确的取舍,具体取决于重新培训网络的方式。尽管降低了精度,但仍可以使神经网络可靠地运行。 二元神经网络的独特之处在于,即使减少了-1或+1的确定性,它们也可以可靠地起作用。 这种BNN仍然可以以较高的精度运行,因为(通过)引入被错误写入的存储位的所谓的”误码率”降低了确定性。 MRAM可以自然而然地在低电压电平下引入误码率,从而在保持精度的同时进一步降低了功耗要求。关键在于确定最低电压和最短时间的最佳精度。这转化为最高的能源效率。 尽管此技术还适用于更高精度的神经网络,但它特别适用于BNN,因为MRAM单元具有两个状态,这些状态与BNN中的二进制状态相匹配。 在边缘使用MRAM是另一个潜在的应用。 对于边缘AI,MRAM能够在不要求高性能精度的应用中以较低的电压运行,但是提高能效和存储器耐用性非常重要,此外MRAM固有的非易失性允许无需电源即可保存数据。 一种应用是所谓的“统一存储器”,“这种新兴存储器既可以充当嵌入式闪存又可以替代sram,既节省了芯片面积,又避免了SRAM固有的静态功耗。 宇芯电子主要产品线有静态随机存储器SRAM,非易发性存储器MRAM,伪静态存储器PSRAM等多种类型随机记忆体及微控制器MCU等半导体产品,189-2655-4009
|
|