查看:
6200
|
回复:
7
|
快散开!立创EDA这个方案验证板有坑!
|
KK1288
3
主题
19
回复 |
发表于2020-10-17 11:20:41
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
时间宝贵啊!原本不想说的,但考虑到或许有更多人会掉入此坑,故特来一写! 事出于这几天我在弄一个arduino 板子,参考这里的设计:https://lceda.cn/li-chuang-zhi-neng-ying-jian-bu/atmega328pb-au-fang-an-yan-zheng-ban 然后在LC商城上买了些该BOM推荐的材料,结果采坑了! 坑1: U2芯片不能用CH340G,因为这个IC需要外部晶振和2个电容挂在pin7 和 pin8。不接这些,340G无法工作!!! 坑2: J1的接口定义和设计中,pin1 和pin3 位置互换了,导致我的ISP排线不能直接插入,需要跳线。 对比官方设计,这个J1的接口定义是不标准的、不正确的! 坑3: 标题写的是 “C841190_ATMEGA328PB-AU方案验证板”, 然后我就买了这个芯片: ATMEGA328PB-AU。 焊接好后,就悲催了! 原来这个芯片跟 ATMEGA328P-AU是不一样的,引脚不同! 我对比了一下,如下图,特别是pin3和Pin6的不同! 图中,左边的是:ATMEGA328P-AU, 而右边是:ATMEGA328PB-AU。
此外,建议这个验证板的晶振不用村田的那个型号,因为一来精度差,二来较偏门,商城上也没货! 三来还贵! 用49系列的晶振,她不香嘛!
BTW,至于商城上其它技术参数和资料等的错误,我看了,也挺多的! 如果也有时间,我至少能找出百个以上!
以上问题,希望力创能纠正一下,特别是要实际验证一下啊!以避免更多买家入坑! 爱拼才会赢!
|
北京老九
1
主题
5
回复 |
发表于2022-01-13 21:32:07
|
显示全部楼层
8#
哎!我就说了,白嫖来的,你不得先挑挑骨头,然后吃的时候,别忘了吐刺,如果有设计能力,自食其力不香吗?
|
|