查看: 19074
回复: 24
谈谈我对立创EDA专业版的认识——一个玩Arduino玩了5年的开发者
ArduinoOTA
2
主题
10
回复
发表于2021-03-05 12:25:07 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

一、我是什么时候注册立创EDA的?

    其实我在2016年就注意到了EasyEDA。那时还没有立创EDA,只有EasyEDA。2017年3月11日,和往常一样,泡在实验室的我,想着尝尝鲜,注册了EasyEDA。


二、我怎么看待立创商城并购EasyEDA?

   在2017年3月31日,在深圳,立创立创商城并购了EasyEDA,并随后不久就有了立创EDA。

   对于资方,也就是立创商城来说,我认为这是一个极大的战略智慧。因为在当前这个浮躁的社会,已经越来越少的人愿意赚慢钱。在相当长的一段时期里,包括现在,EasyEDA不能快速给立创商城带来可观的效益,只是微薄的引流作用。因为立创商城的物料确实不能说是一个最好的选择。但是EDA是一个战略高地,谁拿下来了,谁就是赢家,甚至可以大胆的预测谁就是未来这个领域的No.1。而不再是为了不违反广告法而只能说自己是龙头企业。到了四年后的今天,立创EDA在不断强化新用户甚至老用户对立创的认识。

   对于EasyEDA团队,我认为这是一个不得不走的一个发展路径,当然也收获了巨大的成功。为什么说不得不走,因为原有的团队,精力是有限的,本身就有各自的职业岗位,还需要用爱发电。可想而知,如果不接入资方,在当时的不久的将来,这个EasyEDA会不会寿终正寝不好说,至少会发展缓慢甚至停滞不前。接入了资方以后,有了资本的加持,原有的团队不仅可以全身心的投入到设计开发,还可以大施拳脚,开刀阔斧的干。这也是很多工程师求之不得的开发状态。同样的,四年后的今天,立创EDA标准版已经十分友好了,对于个人和小团队来说生产力足足。

   对于用户来说,我认为是我们的福报。时至今日,立创EDA可以应付绝大多数用户的设计需求。强大的协同办公(在线设计),统一的原理图库和封装库。我们要感恩,心存感激。

在很长一段时间里,我都不喜欢使用立创EDA,而使用EasyEDA。当然时间会指引我走向正确的选择。所以在2019年,我又回到了立创EDA。并在2020年底,毅然决然的放弃了Altium Designer。因为需要担心版权。现在我已经不能忍受我们的工程师使用Altium Designer完成设计开发了。


三、我不喜欢立创EDA标准版的哪些点?

   1、不支持单独编辑元器件的丝印框,每次都需要导出gerber文件,然后我们工程师用其他软件来单独删掉不需要的丝印。

   2、3D预览时,视觉上不是真正的俯视图。


四、我怎么看待立创EDA推出专业版?

   一词以蔽之——穷则思变。立创EDA标准版一定是到了山穷水尽却无路的境地了。为什么可以如此放肆的说,因为基因。立创EDA的母亲是EasyEDA,EasyEDA的初衷为贺老师的学生服务的。这就是立创EDA的基因,他的基因决定了他已经到了不能够适应当前的需求。什么样的需求?ToB的需求。除了需求的变化,立创EDA标准版,因为底层框架的局限性,已经变得越来越臃肿,甚至某些功能已经到了不可调和的矛盾。我认为这也是革新的原因之一。


五、我怎么选择立创EDA标准版和立创EDA专业版?

   在短期内,具体来说是在3D预览功能出来之前,我都不会同意我们的工程师使用立创EDA专业版。一旦3D预览功能出来,我不会同意我们的工程师再使用立创EDA标准版。因为专业版一定会在底层架构上得到全新的优化,并且我认为专业版会是立创EDA企业版和私有部署版是一个前身。并且随着专业版的迭代升级到完全可以覆盖甚至碾压标准版的功能后,我认为有极大的可能会关闭标准版,因为标准版是一个弃子。因此,我认为我们应该在专业版尚不完善的时候早点适应。因为只有跟着规则制定者的步伐才有可能不掉队。


六、关于我?

   我坐标深圳,是一个玩Arduino玩了5年的开发者。专注Arduino平台的交互设计开发,尤其偏好Arduino uno、esp8266、esp32。成功用esp8266给Arduino通过spi和串口更新BootLoader和固件,也就是OTA升级。

有在深圳的朋友可以一起交流提高。

 


专注Arduino平台的交互设计开发,尤其偏好Arduino uno、esp8266、esp32。 成功用esp8266给Arduino通过spi和串口更新hex文件。也就是OTA升级。 坐标深圳
jefe
0
主题
1
回复
发表于2021-09-08 18:42:49   |  显示全部楼层
21#
希望有黑色主题的,工程师一天看电脑十几个小时保护好眼睛