查看: 3472  |  回复: 4
关于单片机IO口耐压问题请教

主题

回复
发表于2021-03-19 13:15:37 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

最近在画原理图,发现了一个疑问的地方,向大家请教一下

原理图如下

 

通过单片机的IO口来控制光耦的通断,来驱动电路,这样做可以吗?

二极管发光所需电流1mA

如果是低电平的话发光二极管导通,IO口上没有电压,灌电流为2.4mA   二极管发光

如果IO口是高电平3.3V ,24-3.3=20.7  ,IO口要承受2.07mA的灌电流     二极管发光

如果IO口是高阻的话 IO口将承受23.7V的电压,但是没有电流,二极管不发光,这样会不会烧毁单片机的IO口

  


主题

回复
发表于2021-03-19 13:59:57   |  显示全部楼层
2#

先了解一下MCU内部结构在来搭电路.不然这种设计迟早要破产.


主题

回复
发表于2021-03-19 16:33:38   |  显示全部楼层
4#

就算你的I/O抗住了20V左右电压,通过的电压倒灌到MCU里面,MCU工作也会不正常,静态功耗也行无法控制.还会烧周边的器件.