结果:找到"STM32",相关内容77条
- STM32控制板设计外包
- 一款MCU为STM32F429的控制板,需调整设计,寻求有经验的电子工程师完成企鹅:QQQQQQQQQQQQ3-2-2-3-4-2-5-8-4-3
- 所属专栏: 项目外包 标签: STM32 发帖人:JL99 发帖时间:2022-12-26 23:15:00
- 小白提问STM32F103的RCT6和RET6可以代换吗?
- 如题,因为使小白,打算自己搞一个最小系统板来学习,手上有一块STM32F103RET6,找了嘉立创hub没找到大佬做RET6的板子参考,看了下芯片手册,这颗跟RCT6的引脚和封装都是一样的,引脚功能有点多没看下去,求问如果我找RCT6的开发板样例来设计PCB,是不是把里边的RCT6直接更换成我手上这颗RET6也能正常运行呢?
- 所属专栏: 学学单片机 标签: STM32 发帖人:condor 发帖时间:2022-08-20 10:25:00
- 关于单片机IO口耐压问题请教
- 最近在画原理图,发现了一个疑问的地方,向大家请教一下原理图如下通过单片机的IO口来控制光耦的通断,来驱动电路,这样做可以吗?二极管发光所需电流1mA如果是低电平的话发光二极管导通,IO口上没有电压,灌电流为2.4mA二极管发光如果IO口是高电平3.3V,24-3.3=20.7,IO口要承受2.07mA的灌电流二极管发光如果IO口是高阻的话IO口将承受23.7V的电压,但是没有电流,二极管不发光,这样会不会烧毁单片机的IO口
- 所属专栏: 技术交流 标签: STM32 发帖人:大白菜的白菜 发帖时间:2021-03-19 13:15:00
- STM32物联网实战项目进入HAL库软件教学
- 好消息,STM32物联网实战项目,基于产品模式全流程开发教学,已完成需求,评估,原理图,pcb,样机,硬件调试等,正式进入软件教学,先进行基于HAL库的裸机开发,采用硬件家园自创的全新软件编程框架。开发板目前正在预售,链接:https://mp.weixin.qq.com/s/9tHeLMv1DJGVRXWHZJectw
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: STM32 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-08-03 09:01:00
- [转载][精英STM32F103开发板试用体验】超声波测距功能的实现
- 在日常生活中离不开对距离的测量,就测量的手段来讲主要有两种测量方式,一种是直接测量法,另一种则为间接测量法。基于超声波的测量方式就属于间接测量方式,它是通过计算超声波发送与接收发射超声波的时间,进而由时间和超声波传播的速度乘积来得到距离值。由于该测量方式是非接触式的,故不但能测量两个实体间的距离,还能测量距液体表面的距离等,所以它的应用面很宽,例如用在车载组合仪表上可以测量车体距前后方物体的距离及水箱、油箱的液位等。目前市面上常见的超声波测距模块是HC_SR04,其相关参数如下: ·工作电压: 5V·工作电流: 15mA·工作频率:40Hz·测距范围: 2cm~4m·测量角度: 15度·触...
- 所属专栏: 技术交流 标签: stm32 发帖人:我不会单片机 发帖时间:2018-11-30 17:16:00
- 四旋翼飞行器
- 这款四轴面向的人群是电子相关专业(包括自动化、电气自动化、电子信息工程、计算机、测控等专业)的大学生,通过一个完整的四轴项目来学习贴片元器件的焊接、PCB设计软件AD的使用、电路基本知识、旋翼型无人机的基本原理、STM32单片机编程与基本使用、飞控算法的实现等。据了解,目前大多数高校的电子专业的课程实训依然是焊接收音机等,单片机课程教的也是单片机,这已经不能满足学生的学习了,学生毕业之后进入企业,大多接触的是贴片元器件(功率器件除外),做产品的时候,硬件工程师必须要具备一定的调试能力,这就对焊接贴片元件的能力提出了要求,所以我们设计了这款四轴飞行器,使用0603、0805这样贴片元件,是练习...
- 所属专栏: 技术交流 标签: stm32 发帖人:小马玩转单片机 发帖时间:2018-11-29 09:03:00
- stm32的HAL库开发学习笔记之外部中断
- 外部中断中断线————EXTI线0~15(对应外部IO口的输入中断)每个IO口都可以作为外部中断输入每个中短线可以独立的配置触发方式(上升沿,下降沿,双边沿),触发/屏蔽,专用状态位。GPIO与中断线映射关系EXTI0->PA0,PB0,PC0,……PI0EXTI1->PA1,PB1,PC1,……PI1........................EXTI15->PA15............具体引脚通过配置寄存器SYSCFG_EXTIRx选择,四位,选择16个IO口七个中断服务函数EXTI0_IRQHandlerEXTI1_IRQHandlerEXTI2_IRQHan...
- 所属专栏: 技术交流 标签: stm32 发帖人:我不会单片机 发帖时间:2018-10-25 20:53:00
- stm32的HAL库开发学习笔记之独立看门狗
- 独立看门狗原理概述用于监测单片机程序运行状态的模块或者芯片,俗称看门狗。程序跑飞时,系统复位。独立看门狗(IWDG):专用低速时钟LSI(32khz)驱动,时间精度低窗口看门狗:APB1分频后得到的时钟驱动,时间精度高独立看门狗功能表述oxcc启动,oxaa喂狗。在键值寄存器(IWDG_KR)中写入0xCCCC,开始启用独立看门狗。此时计数器开始从其复位值0xFFF递减,当计数器值计数到尾值0x000时会产生一个复位信号(IWDG_RESET)。无论何时,只要在键值寄存器IWDG_KR中写入0xAAAA(通常说的喂狗),自动重装载寄存器IWDG_RLR的值就会重新加载到计数器,从而避免看门狗...
- 所属专栏: 技术交流 标签: stm32 发帖人:我不会单片机 发帖时间:2018-10-25 20:51:00
- stm32的HAL库开发学习笔记之串口通信
- 串口发送串口寄存器定义文件stm32f429xx.h异步:uart同步:usart串口发送流程配置1.编程USARTx_CR1的M位来定义字长。2.编程USARTx_CR2的STOP位来定义停止位位数。3.编程USARTx_BRR寄存器确定波特率。4.使能USARTx_CR1的UE位使能USARTx。5.如果进行多缓冲通信,配置USARTx_CR3的DMA使能(DMAT)。具体请参考后面DMA实验。6.使能USARTx_CR1的TE位使能发送器。7.向发送数据寄存器TDR写入要发送的数据(对于M3,M4,发送和接收共用DR寄存器)。8.向TRD寄存器写入最后一个数据后,等待状态寄存器USAR...
- 所属专栏: 技术交流 标签: stm32 发帖人:我不会单片机 发帖时间:2018-10-25 20:46:00
- 浅谈一个STM32外设配置冲突问题
- 不知道大家在使用STM32F103C8T6的时候遇到如下问题:I2C1使用PB6和PB7口,定时器TIM3使用PB0\PB1\PB4\PB5做4路PWM。但在使用的过程中,如果只初始化定时器就没有任何问题,但是一旦初始化I2C1,那么定时器的通道2(PB5)就不能产生PWM波,而是保持高电平。客户查阅手册得知PB5的默认复用功能是I2C1的SMBA引脚,但是它的I2C1是初始化为I2C模式的,并不是初始化为SMBAS模式,而且同样的方式在F0上测试是可用的。它本来用的是标准库开发的,然后尝试使用STM32CubeMx进行硬件配置,使用HAL库新建工程,还是存在同样的问题。就上面的问题,查看了...
- 所属专栏: 单片机开发 标签: stm32 发帖人:小小宅138 发帖时间:2018-10-22 19:52:00
返回