查看: 11852
回复: 19
谁是立创EDA的基本盘?——一个玩Arduino玩了5年的开发者
ArduinoOTA
2
主题
10
回复
发表于2021-03-24 17:11:16 | 显示全部楼层
1# 电梯直达


一、立创EDA、KiCAD、Altium Designer、Pads、Cadence你会怎么选?

       网上其实有不少关于这几款EDA开发平台横向对比的帖子,我觉得都没有把一个本质问题点出来,因为那些横向对比都只是在功能上的对比。说直白一点,他们是在比当下,而没有比未来。在发展趋势上,如果把EDA比作车,我认为立创EDA是电车,剩下的EDA是油车。不管你愿不愿意,喜不喜欢,电车已经在不断的抢占原本是油车的潜在领地。我是从油车转向电车的开发者,所以我选立创EDA。

二、什么是潜在领地?

       答案是新开发者,以前的开发者没得选,只能在一堆“油车”里面选。但是对于即将使用EDA的开发者来说,他现在可以选电车,也可以选油车。对于潜在领地来说,最终的市场格局是以电车主导并且油车较长时期会维持在一个比例。因为电车不可能替代油车,并且当一个新时代的革新出来的时候,我们还需要照顾原来的人该怎么退场。当然还有很多其他的原因啦,比如有以下我暂时想到的客观原因:

      1、在设计层数为2层以上的电路时,立创EDA明显不如传统EDA。这一点和立创EDA的基因有很大关系。很期待立创EDA专业版会在这一领域着重突破。

      2、在设计较为复杂的2层板时,会有DRC检测不可靠的概率。

      3、立创EDA的内部工程师文化过浓,缺少一些文科类、艺术设计类、游戏类的开发者。使得立创EDA的产品风格稍稍土气。

      4、一些公司已经指定了一款EDA软件,并且内部的培训文档都是围绕这个EDA展开,那么不用想着他会更换。即便立创EDA开发的再好。

有以下我暂时想到的主观原因:

      1、一些师傅带徒弟时,因为自己熟悉油车,甚至压根瞧不起电车,所以可劲儿说油车怎么怎么好。最终把徒弟也带入油车。

      2、一些开发者喜欢揪着立创EDA的一些不足不放,用油车的角度去看电车,而不是把电车当做一个独立的车来分析。

三、立创EDA基本盘在哪里?

       我认为在中小微企业高校。首先我们永远叫不醒装睡的人。过去几个月我在线上微信QQ和线下见面总共问过接近200位开发者这样一个问题,他们怎么看立创EDA?很遗憾接近72.4%的人都在用惯性思维去认识一个全新的EDA的平台。当然对于已经习惯其他EDA软件的公司来说,我认为立创EDA很难进入他们的选项。大船掉头是很难的,但是小帆扭个头就转过来了。我认为,立创EDA是唯一一款具有像编程语言如C语言基因的EDA。因为真正具有高度的可移植性规范统一强大的官方库和第三方库在线协同开发。而对于中小微企业来说,他可以专心抓设计快速出产品还不用担心版权问题。对于高校学生来说,因为库的规范统一,极大地降低了门槛,就像手动挡和自动挡。其他EDA是PC软件时代的产物,立创EDA的互联网云时代的产物。1995年前后出生的中国开发者差不多是最后一批PC软件时代EDA的原住民,立创EDA在接下来的20年有极大的可能会成为新的王者。我们是做技术的,不要太看重当下,而是要看重事实。我们要想方设法活在客观世界,而不是活在我们想象出来的主观世界。

四、关于我?

       我坐标深圳,是一个玩Arduino玩了5年的开发者。专注Arduino平台的交互设计开发,尤其偏好Arduino uno、esp8266、esp32。成功用esp8266给Arduino通过spi和串口更新BootLoader和固件,也就是OTA升级。

有在深圳的朋友可以一起交流提高。

 




专注Arduino平台的交互设计开发,尤其偏好Arduino uno、esp8266、esp32。 成功用esp8266给Arduino通过spi和串口更新hex文件。也就是OTA升级。 坐标深圳
ArduinoOTA
2
主题
10
回复
发表于2021-03-24 17:59:41   |  显示全部楼层
3#
发表于2021-03-24 17:42:41  2# 你分析的很对哈。立创EDA在这两个群体已经取得了不少的成绩,我们更多的也是在关注产品。相信接下来的几个月,会有大量改善。...
专注Arduino平台的交互设计开发,尤其偏好Arduino uno、esp8266、esp32。 成功用esp8266给Arduino通过spi和串口更新hex文件。也就是OTA升级。 坐标深圳
ArduinoOTA
2
主题
10
回复
发表于2021-03-30 11:27:07   |  显示全部楼层
8#
发表于2021-03-29 12:46:31  6# 基本功能是有,但进阶功能略显粗糙,覆铜时层数多一点,器件多点,基本就是等一会就开始精神转移去摸鱼了。经常会在画稍微复杂一...
非常赞同
专注Arduino平台的交互设计开发,尤其偏好Arduino uno、esp8266、esp32。 成功用esp8266给Arduino通过spi和串口更新hex文件。也就是OTA升级。 坐标深圳
ArduinoOTA
2
主题
10
回复
发表于2021-03-30 11:29:58   |  显示全部楼层
9#
发表于2021-03-29 15:29:40  7# 支持国产软件,以前我用OFFICE,现在我wps,目前我也在熟悉并使用力创EDA,其实立创实际控制eda,就可以了,不必...

其实不是不必拘泥于必须用立创这个名字,而是不必拘泥于国产。过于强调国产,给人一种民族主义情节过盛。

此外的话,我个人最早使用wps,后来使用office,现在我使用金山文档。

专注Arduino平台的交互设计开发,尤其偏好Arduino uno、esp8266、esp32。 成功用esp8266给Arduino通过spi和串口更新hex文件。也就是OTA升级。 坐标深圳
ArduinoOTA
2
主题
10
回复
发表于2021-04-16 18:18:32   |  显示全部楼层
14#
发表于2021-04-08 14:14:15  12# 说一下最近使用LCEDA的一些感受好的地方1.标准化的原理图和PCB库,可以提升圈内整体的研发效率,避免重复建库或建库错...
您说的非常的中肯,我们也有同感。
专注Arduino平台的交互设计开发,尤其偏好Arduino uno、esp8266、esp32。 成功用esp8266给Arduino通过spi和串口更新hex文件。也就是OTA升级。 坐标深圳
ArduinoOTA
2
主题
10
回复
发表于2021-04-16 18:27:27   |  显示全部楼层
15#
发表于2021-04-09 16:33:23  13# 说的挺好,个人觉得目前立创EDA适用于电子技术爱好者,小微企业,私营企业,学校。大中型企业在目前的大环境下选用概率不大,...

少年智则国智,少年富则国富,少年强则国强,少年进步则国进步。

随时“少年”的成长,会有不断的“少年”创业开公司。创业公司会慢慢成长为中大型公司。

立创EDA正在被越来越多的“少年”接纳,所以并不需要刻意去纠结当前的大中型企业的选择。

我们应该有足够的包容心和耐性。

专注Arduino平台的交互设计开发,尤其偏好Arduino uno、esp8266、esp32。 成功用esp8266给Arduino通过spi和串口更新hex文件。也就是OTA升级。 坐标深圳
ArduinoOTA
2
主题
10
回复
发表于2021-04-16 18:28:31   |  显示全部楼层
16#
发表于2021-04-07 13:17:24  11# 我的是标准板协作版很好用
专注Arduino平台的交互设计开发,尤其偏好Arduino uno、esp8266、esp32。 成功用esp8266给Arduino通过spi和串口更新hex文件。也就是OTA升级。 坐标深圳