查看:
11850
回复: 19 |
谁是立创EDA的基本盘?——一个玩Arduino玩了5年的开发者
|
|||
ArduinoOTA
2
主题
10
回复 |
发表于2021-03-24 17:11:16
|
只看该作者
1#
电梯直达
一、立创EDA、KiCAD、Altium Designer、Pads、Cadence你会怎么选? 网上其实有不少关于这几款EDA开发平台横向对比的帖子,我觉得都没有把一个本质问题点出来,因为那些横向对比都只是在功能上的对比。说直白一点,他们是在比当下,而没有比未来。在发展趋势上,如果把EDA比作车,我认为立创EDA是电车,剩下的EDA是油车。不管你愿不愿意,喜不喜欢,电车已经在不断的抢占原本是油车的潜在领地。我是从油车转向电车的开发者,所以我选立创EDA。 二、什么是潜在领地? 答案是新开发者,以前的开发者没得选,只能在一堆“油车”里面选。但是对于即将使用EDA的开发者来说,他现在可以选电车,也可以选油车。对于潜在领地来说,最终的市场格局是以电车主导并且油车较长时期会维持在一个比例。因为电车不可能替代油车,并且当一个新时代的革新出来的时候,我们还需要照顾原来的人该怎么退场。当然还有很多其他的原因啦,比如有以下我暂时想到的客观原因: 1、在设计层数为2层以上的电路时,立创EDA明显不如传统EDA。这一点和立创EDA的基因有很大关系。很期待立创EDA专业版会在这一领域着重突破。 2、在设计较为复杂的2层板时,会有DRC检测不可靠的概率。 3、立创EDA的内部工程师文化过浓,缺少一些文科类、艺术设计类、游戏类的开发者。使得立创EDA的产品风格稍稍土气。 4、一些公司已经指定了一款EDA软件,并且内部的培训文档都是围绕这个EDA展开,那么不用想着他会更换。即便立创EDA开发的再好。 有以下我暂时想到的主观原因: 1、一些师傅带徒弟时,因为自己熟悉油车,甚至压根瞧不起电车,所以可劲儿说油车怎么怎么好。最终把徒弟也带入油车。 2、一些开发者喜欢揪着立创EDA的一些不足不放,用油车的角度去看电车,而不是把电车当做一个独立的车来分析。 三、立创EDA基本盘在哪里? 我认为在中小微企业和高校。首先我们永远叫不醒装睡的人。过去几个月我在线上微信QQ和线下见面总共问过接近200位开发者这样一个问题,他们怎么看立创EDA?很遗憾接近72.4%的人都在用惯性思维去认识一个全新的EDA的平台。当然对于已经习惯其他EDA软件的公司来说,我认为立创EDA很难进入他们的选项。大船掉头是很难的,但是小帆扭个头就转过来了。我认为,立创EDA是唯一一款具有像编程语言如C语言基因的EDA。因为真正具有高度的可移植性、规范统一强大的官方库和第三方库、在线协同开发。而对于中小微企业来说,他可以专心抓设计、快速出产品,还不用担心版权问题。对于高校学生来说,因为库的规范统一,极大地降低了门槛,就像手动挡和自动挡。其他EDA是PC软件时代的产物,立创EDA的互联网云时代的产物。1995年前后出生的中国开发者差不多是最后一批PC软件时代EDA的原住民,立创EDA在接下来的20年有极大的可能会成为新的王者。我们是做技术的,不要太看重当下,而是要看重事实。我们要想方设法活在客观世界,而不是活在我们想象出来的主观世界。 四、关于我? 我坐标深圳,是一个玩Arduino玩了5年的开发者。专注Arduino平台的交互设计开发,尤其偏好Arduino uno、esp8266、esp32。成功用esp8266给Arduino通过spi和串口更新BootLoader和固件,也就是OTA升级。 有在深圳的朋友可以一起交流提高。
专注Arduino平台的交互设计开发,尤其偏好Arduino uno、esp8266、esp32。
成功用esp8266给Arduino通过spi和串口更新hex文件。也就是OTA升级。
坐标深圳
|
|||
EDA老贺
7
主题
1500
回复 |
发表于2021-03-24 17:42:41
|
只看该作者
2#
你分析的很对哈。 立创EDA在这两个群体已经取得了不少的成绩,我们更多的也是在关注产品。 相信接下来的几个月,会有大量改善。 高校是国产EDA一定会拿下来的市场。 |
|||
ArduinoOTA
2
主题
10
回复 |
发表于2021-03-24 17:59:41
|
只看该作者
3#
专注Arduino平台的交互设计开发,尤其偏好Arduino uno、esp8266、esp32。
成功用esp8266给Arduino通过spi和串口更新hex文件。也就是OTA升级。
坐标深圳
|
|||
狂奔的菜鸟
1
主题
2
回复 |
发表于2021-03-24 19:32:33
|
只看该作者
4#
立创EDA不错, 我已经卸载AD了
|
|||
Catherine
0
主题
29
回复 |
发表于2021-03-25 15:34:05
|
只看该作者
5#
|
|||
吃瓜群众
2
主题
7
回复 |
发表于2021-03-29 12:46:31
|
只看该作者
6#
基本功能是有,但进阶功能略显粗糙,覆铜时层数多一点,器件多点,基本就是等一会就开始精神转移去摸鱼了。经常会在画稍微复杂一点的板时,实在没办法,导出到AD去画了。倒是原理图、符号库、封装库这点确实是亮点。也有许多网友上传了自己某个器件的外围,我们在使用某个MCU或者常用IC的外围电路时自己不用重新去画原理图。对于在线画图,以及基本覆盖95%设计需求的库,还是很喜欢这立创EDA上做原理设计的。我用了AD有12年,基本都会找最新的来体验新功能,在原理图的体验和效率上,感觉真比不上立创EDA
|
|||
自由的梦想
3
主题
14
回复 |
发表于2021-03-29 15:29:40
|
只看该作者
7#
支持国产软件,以前我用OFFICE,现在我wps,目前我也在熟悉并使用力创EDA,其实立创实际控制eda,就可以了,不必拘泥于必须用立创这个名字。
|
|||
ArduinoOTA
2
主题
10
回复 |
发表于2021-03-30 11:27:07
|
只看该作者
8#
非常赞同
专注Arduino平台的交互设计开发,尤其偏好Arduino uno、esp8266、esp32。
成功用esp8266给Arduino通过spi和串口更新hex文件。也就是OTA升级。
坐标深圳
|
|||
ArduinoOTA
2
主题
10
回复 |
发表于2021-03-30 11:29:58
|
只看该作者
9#
其实不是不必拘泥于必须用立创这个名字,而是不必拘泥于国产。过于强调国产,给人一种民族主义情节过盛。 此外的话,我个人最早使用wps,后来使用office,现在我使用金山文档。 专注Arduino平台的交互设计开发,尤其偏好Arduino uno、esp8266、esp32。
成功用esp8266给Arduino通过spi和串口更新hex文件。也就是OTA升级。
坐标深圳
|
|||
EDA老贺
7
主题
1500
回复 |
发表于2021-03-31 20:52:01
|
只看该作者
10#
|
|||
EDA农民工
4
主题
16
回复 |
发表于2021-04-07 13:17:24
|
只看该作者
11#
我的是标准板 协作版 很好用
|
|||
Ansiedler
0
主题
3
回复 |
发表于2021-04-08 14:14:15
|
只看该作者
12#
说一下最近使用LCEDA的一些感受 好的地方 1.标准化的原理图和PCB库,可以提升圈内整体的研发效率,避免重复建库或建库错误花费大量时间 2.跨平台,在所有操作系统上都可用 3.小公司友好型 4.对DIY爱好者和个人开发者非常友好,目前已经用了大半年了,自从用上LCEDA后,画板、制板的效率提升了几倍 待改进的地方 1.针对复杂PCB设计而推出的专业版EDA现在的库还不够丰富,如果能将标准版的库与专业版的库动态连接,那就相当方便了 2.有好多用户存在将工程导出为AD格式的需求,目前的EDA,似乎对AD20以后的版本兼容性不大好,有朋友反映导出的文件无法打开 |
|||
刀客66
12
主题
55
回复 |
发表于2021-04-09 16:33:23
|
只看该作者
13#
说的挺好,个人觉得目前立创EDA适用于电子技术爱好者,小微企业,私营企业,学校。大中型企业在目前的大环境下选用概率不大,一方面是现有软件够用,功能强,风险小,内部已形成标准,西方还没制裁到这一块。 立创EDA作为先行者,相信会做大做强的。 |
|||
ArduinoOTA
2
主题
10
回复 |
发表于2021-04-16 18:18:32
|
只看该作者
14#
您说的非常的中肯,我们也有同感。
专注Arduino平台的交互设计开发,尤其偏好Arduino uno、esp8266、esp32。
成功用esp8266给Arduino通过spi和串口更新hex文件。也就是OTA升级。
坐标深圳
|
|||
ArduinoOTA
2
主题
10
回复 |
发表于2021-04-16 18:27:27
|
只看该作者
15#
少年智则国智,少年富则国富,少年强则国强,少年进步则国进步。 随时“少年”的成长,会有不断的“少年”创业开公司。创业公司会慢慢成长为中大型公司。 立创EDA正在被越来越多的“少年”接纳,所以并不需要刻意去纠结当前的大中型企业的选择。 我们应该有足够的包容心和耐性。 专注Arduino平台的交互设计开发,尤其偏好Arduino uno、esp8266、esp32。
成功用esp8266给Arduino通过spi和串口更新hex文件。也就是OTA升级。
坐标深圳
|
|||
ArduinoOTA
2
主题
10
回复 |
发表于2021-04-16 18:28:31
|
只看该作者
16#
专注Arduino平台的交互设计开发,尤其偏好Arduino uno、esp8266、esp32。
成功用esp8266给Arduino通过spi和串口更新hex文件。也就是OTA升级。
坐标深圳
|
|||
JerryLou
2
主题
12
回复 |
发表于2021-04-17 17:46:05
|
只看该作者
17#
20年以后再说吧
|
|||
wade任
0
主题
5
回复 |
发表于2021-05-20 13:55:47
|
只看该作者
18#
不杠~ 个人感觉,现在LCEDA适合DIY人群。 就单单你说的“客观原因”的前两点。新开发者依然得选你所谓的“油车”。 期待越来越好吧。 |
|||
小马bilibili
0
主题
1
回复 |
发表于2021-05-21 10:32:19
|
只看该作者
19#
关于此eda确实是未来的主流eda毋庸置疑,但现在我还是选择ad。希望立创在一下几个方面狠下功夫 1 设计安全性,因为是网络存储,公司最忌讳的是设计资料外泄和元器件的垄断,立创一定要拿出足够分量的承诺,否则即便是你再怎么优秀也不会成为主流。 2 EDA的完整性,现在设计很容易就涉及等长、差分、射频方面的设计,所以这块一定要拿下,不然真的没法用专业EDA来形容 3 器件检测的稳定性,这点一定要保证,因为板子一旦复杂了,工程师很难画精力去一条一条的检查,所以器件规则检测一旦出错也就意味着本次出板就废了。 4 立创的存储文件建议用ascii的编码方式,方便git等工具的版本控制和维护。 很期待立创EDA的发展,等时机到了我们也会改变设计软件,因为立创的库确实能解决很多问题,至少不用担心封装级别的错误。 |
|||
一本道君
1
主题
252
回复 |
发表于2021-06-22 16:15:25
|
只看该作者
20#
讲得很好!
|
|