查看:
11854
回复: 19 |
谁是立创EDA的基本盘?——一个玩Arduino玩了5年的开发者
|
ArduinoOTA
2
主题
10
回复 |
发表于2021-03-24 17:11:16
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
一、立创EDA、KiCAD、Altium Designer、Pads、Cadence你会怎么选? 网上其实有不少关于这几款EDA开发平台横向对比的帖子,我觉得都没有把一个本质问题点出来,因为那些横向对比都只是在功能上的对比。说直白一点,他们是在比当下,而没有比未来。在发展趋势上,如果把EDA比作车,我认为立创EDA是电车,剩下的EDA是油车。不管你愿不愿意,喜不喜欢,电车已经在不断的抢占原本是油车的潜在领地。我是从油车转向电车的开发者,所以我选立创EDA。 二、什么是潜在领地? 答案是新开发者,以前的开发者没得选,只能在一堆“油车”里面选。但是对于即将使用EDA的开发者来说,他现在可以选电车,也可以选油车。对于潜在领地来说,最终的市场格局是以电车主导并且油车较长时期会维持在一个比例。因为电车不可能替代油车,并且当一个新时代的革新出来的时候,我们还需要照顾原来的人该怎么退场。当然还有很多其他的原因啦,比如有以下我暂时想到的客观原因: 1、在设计层数为2层以上的电路时,立创EDA明显不如传统EDA。这一点和立创EDA的基因有很大关系。很期待立创EDA专业版会在这一领域着重突破。 2、在设计较为复杂的2层板时,会有DRC检测不可靠的概率。 3、立创EDA的内部工程师文化过浓,缺少一些文科类、艺术设计类、游戏类的开发者。使得立创EDA的产品风格稍稍土气。 4、一些公司已经指定了一款EDA软件,并且内部的培训文档都是围绕这个EDA展开,那么不用想着他会更换。即便立创EDA开发的再好。 有以下我暂时想到的主观原因: 1、一些师傅带徒弟时,因为自己熟悉油车,甚至压根瞧不起电车,所以可劲儿说油车怎么怎么好。最终把徒弟也带入油车。 2、一些开发者喜欢揪着立创EDA的一些不足不放,用油车的角度去看电车,而不是把电车当做一个独立的车来分析。 三、立创EDA基本盘在哪里? 我认为在中小微企业和高校。首先我们永远叫不醒装睡的人。过去几个月我在线上微信QQ和线下见面总共问过接近200位开发者这样一个问题,他们怎么看立创EDA?很遗憾接近72.4%的人都在用惯性思维去认识一个全新的EDA的平台。当然对于已经习惯其他EDA软件的公司来说,我认为立创EDA很难进入他们的选项。大船掉头是很难的,但是小帆扭个头就转过来了。我认为,立创EDA是唯一一款具有像编程语言如C语言基因的EDA。因为真正具有高度的可移植性、规范统一强大的官方库和第三方库、在线协同开发。而对于中小微企业来说,他可以专心抓设计、快速出产品,还不用担心版权问题。对于高校学生来说,因为库的规范统一,极大地降低了门槛,就像手动挡和自动挡。其他EDA是PC软件时代的产物,立创EDA的互联网云时代的产物。1995年前后出生的中国开发者差不多是最后一批PC软件时代EDA的原住民,立创EDA在接下来的20年有极大的可能会成为新的王者。我们是做技术的,不要太看重当下,而是要看重事实。我们要想方设法活在客观世界,而不是活在我们想象出来的主观世界。 四、关于我? 我坐标深圳,是一个玩Arduino玩了5年的开发者。专注Arduino平台的交互设计开发,尤其偏好Arduino uno、esp8266、esp32。成功用esp8266给Arduino通过spi和串口更新BootLoader和固件,也就是OTA升级。 有在深圳的朋友可以一起交流提高。
专注Arduino平台的交互设计开发,尤其偏好Arduino uno、esp8266、esp32。
成功用esp8266给Arduino通过spi和串口更新hex文件。也就是OTA升级。
坐标深圳
|
EDA农民工
4
主题
16
回复 |
发表于2021-04-07 13:17:24
|
显示全部楼层
11#
我的是标准板 协作版 很好用
|
|