查看:
3153
|
回复:
7
|
湿度控制开关
|
CARfort
1
主题
1
回复 |
发表于2021-05-28 01:16:06
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
请人设计一种带输入电压监控功能的湿度控制器,启动 / 停止 湿度可调,湿度在设定范围内接通电源输出,其他要求如下 输入电压:11.5V - 15V 输入电压低于11.5V断开输出 输出电压:5V 输出电流:3A 湿度测量范围:0~100[%]RH 湿度测量精度:±1[%]RH 参数设置值:湿度全量程0~100[%]RH 显示方式:三位LED数码管显示电压和湿度 epaynow@hotmail.com |
科学小生
9
主题
96
回复 |
发表于2021-05-28 09:07:47
|
显示全部楼层
2#
你应该再加上一个要求“响应时间”。比如要求一下在0.1秒之内一定要有响应。
物联网技术专家
|
|