查看:
3125
|
回复:
7
|
湿度控制开关
|
|||
CARfort
1
主题
1
回复 |
发表于2021-05-28 01:16:06
|
只看该作者
1#
电梯直达
请人设计一种带输入电压监控功能的湿度控制器,启动 / 停止 湿度可调,湿度在设定范围内接通电源输出,其他要求如下 输入电压:11.5V - 15V 输入电压低于11.5V断开输出 输出电压:5V 输出电流:3A 湿度测量范围:0~100[%]RH 湿度测量精度:±1[%]RH 参数设置值:湿度全量程0~100[%]RH 显示方式:三位LED数码管显示电压和湿度 epaynow@hotmail.com |
|||
科学小生
9
主题
93
回复 |
发表于2021-05-28 09:07:47
|
只看该作者
2#
你应该再加上一个要求“响应时间”。比如要求一下在0.1秒之内一定要有响应。
物联网技术专家
|
|||
误入歧途
1
主题
16
回复 |
发表于2021-05-31 19:23:09
|
只看该作者
3#
请问有人接了吗?
|
|||
CARfort
1
主题
1
回复 |
发表于2021-06-01 08:09:43
|
只看该作者
4#
还没有
|
|||
误入歧途
1
主题
16
回复 |
发表于2021-06-01 10:27:10
|
只看该作者
5#
可以加微信详聊吗?13169666510
|
|||
sswy
0
主题
2
回复 |
发表于2021-06-08 17:28:06
|
只看该作者
6#
湿度测量精度在0~100%的范围内高了,现在大几千的 维萨拉 E+E 等也不敢说能做到,只能在部分区间段做到1%~1.5%的精度。
|
|||
pika皮卡丘
2
主题
6
回复 |
发表于2022-04-20 20:20:03
|
只看该作者
7#
请问有人接了吗?我以前做过类似的小东西,没人接我可以接呀~
|
|||
qidiao
0
主题
2
回复 |
发表于2022-05-04 20:47:00
|
只看该作者
8#
我有现成的方案
|
|