查看:
3156
|
回复:
7
|
湿度控制开关
|
CARfort
1
主题
1
回复 |
发表于2021-05-28 01:16:06
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
请人设计一种带输入电压监控功能的湿度控制器,启动 / 停止 湿度可调,湿度在设定范围内接通电源输出,其他要求如下 输入电压:11.5V - 15V 输入电压低于11.5V断开输出 输出电压:5V 输出电流:3A 湿度测量范围:0~100[%]RH 湿度测量精度:±1[%]RH 参数设置值:湿度全量程0~100[%]RH 显示方式:三位LED数码管显示电压和湿度 epaynow@hotmail.com |
sswy
0
主题
2
回复 |
发表于2021-06-08 17:28:06
|
显示全部楼层
6#
湿度测量精度在0~100%的范围内高了,现在大几千的 维萨拉 E+E 等也不敢说能做到,只能在部分区间段做到1%~1.5%的精度。
|
|