查看: 15023
回复: 29
自述:理科技术男的创业经历。。。2022/11/22更新
东莞步控电子
6
主题
35
回复
发表于2021-06-11 12:00:56 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

2021年6月11日更新


       写下上一篇文的时候是17年7月份,再次敲击键盘已经是事隔3年有余了,此刻看文字的你是否也很想知道现在的团队怎么样了吧。正如你想的那样,如果真的做得很好的话,怎么可能有心思在这里咬文嚼字。是的,我们这三年真做得不怎么样。

时光荏苒,16年9月份组建团队创业,当时是在出租屋一个朝西的房间里,没有装空调,到了下午热得不行。在这样的情况下团队还是花了3个多月把软件初步模型写出来了,PCBA硬件也相继测试中。但是当大家把这个初步的成果高兴的时候,在一个夜黑风高的晚上,当大家都进入了梦乡,作着美梦的时候,出租屋被小偷光顾,一时间小伙伴电脑手机全被小偷洗劫(到现在也没有找回),冲击太大,因此团队解散,所有的成果化为零。

      这一年的冬天,没有回湖南,全家留在了东莞过年,也正是这一年,足足感受了一把什么是空城,四条大马路,寥寥几辆车偶尔通行。

      那一年,相隔1000公里,在东莞过了一个格格不入的年。

      2017年2月,注册公司,3月份第一个样品做出来了,初步调试,陆续升级。直到5月份才正式批量生产。批量生产后才发现,产品是做出来了,但如何推广呢?技术人员的弊端就是太重视技术而忽略了营销,在开发的过程中,不被看好,更不被支持和反对的声音还是很多。当路越走越窄的时候,陪伴的人越来越少的时候,你就会感觉那种席卷而来的孤独。

产品出来了,资金也用得差不多了,必须接项目来做维持基本的开支。技术人员创业,最大的弊端就是把自己的后路都想好了。创业坚持不下去了,大不了找个工作上班,每月固定也还有上万的收入,上班的情况不会比现在差。

     最先开始开通了淘宝店,阿里店,陆续有人咨询,开始有客户使用产品,过程中得到了少许反馈。17年整一年根据用户的反馈不断的升级、完善。

     快11月份的时候,租了一间办公室。

     PS:这一年太惨,就到这儿

     时间来到18年,这一年,有之前的老朋友介绍开发项目来做。深知现有的人脉没办法发展,也在这一年,疯狂的跑展会,会议扩大社交圈。参加创业比赛或免费可以参加的项目演讲活动。

也在这一年,遇到各种各样的人,有直接跑过来给你转q让你做板的,有跑过来直接打击你的产品的,有见一次面就被认可的……忙忙碌碌,一直都在疯狂的接单,只要愿意给钱都做,先做再给钱的也有,做好了人不见了的也有。

    也在这一年,确切的说应该是17年底,同样为创业者的一位结构工程师,学习了我们的PLC自己做了一款设备出来,这也为两年后的亏损埋下了种子。

    这一年的《财经郎眼》还很不错,也在这一年,老家下了一场很大的雪,很漂亮。

    

         2019年仍然重复着18年状态,不同的是,慢慢地有了一些声音:朋友介绍说我们是做PLC的,他家的编程软件比较简单,你可以自己写程序,要不要我推荐给你?或者是他家用单片机做工控板还是比较厉害的,介绍给你问问吧。。。

这一年,也听过一句话:像这样公司就没必要存在。。

        没有任何人脉积累,没有资金,没有资源,仅凭一点情怀和一点技术。这个业创的是头破血流。

自己打着鸡血,接着继续参加展会活动,会议活动,发名片…………

        一年就这样又在一个忙碌的时间里过去了。


        2020年这一年,疫情疯狂的一年。额温枪,口罩机,口罩以及所有的配件成了东莞老板们疯狂的事情。有人一夜实现财富自由,有人倾家荡产。

          2020年开始有广东省内的客户使用我们的控制器,从研发至今,步骤编程控制器(PLC)还没有实现盈利,重新让我们思索,花了时间研发出来的产品的意义和实用价值到底有多少?是否是“实验室”里出来的产品?

        但也在这一年,也有了几家踏实的客户,他们完全可以自己写程序,自己做设备,在行业里慢慢地有了明显的竞争优势。不忘初心,成了我们坚持下去的信念。

        这一年,把产品外观做了升级,看起来更像是PLC了。    

 

       

           历数这几年部分开发过的项目:电流测试系统,PCB全自动打孔系统,电流板,移动医疗车供电操作系统,车床控制系统,16位数据采集系统,温度检测控制器,遥控直流电机正反转,4G遥控温控板,NB无线监控板,加锡机控制板(集成驱动)、集成两轴驱动+USB扩展,油水分离机控制器,亮灯货架控制器,Lora无线网络传输小车控制板,舵机控制器,称重传感控制,智能信号机控制器,精密点胶机控制器,风速控制系统……

          这几年开发过的项目大多数都是用《步骤编程开发平台》写的程序,硬件(控制器)销售不多,但软件在这几年里得到的验证,经过了时间的考验。已经在各个场景中运行着它的代码,很是欣慰。.


 

       

      2021年已过半,当初说:这样的公司就不应该存在的人,说你的项目不能当成事业去做的人,说你不懂PLC的人…………我想告诉他们,我们还在,我们还活着好好的。下一步,就是升级软件,经过这几年的收集和反馈,全面升级软件,把软件做得更简单,向更简单的工业编程方式再迈进一点。

      PS:创业成本很高,别轻易尝试。


      2022年1月7日更新

      2021已经结束,2022已开始,这两天也发布了放假的时间,需要生产的电路板也已经交货完成,开发项目还有在进行,年前出样品出来就行,确认生产怎么也得到年后去了,差不多已经进入到了放假的状态。

      年底了,朋友们互相问候的时候都会提起,今年的业绩怎么样,疫情影响了多少等等。调侃说:公司小,没啥影响,稳步进行。听者会以为是谦虚,其实是真实的情况。当项目与项目之间一有间隙,就想着把我们的PLC再完善一点,想着如何优化,这是做技术人的短板。

      先报告一下今年的情况:

      在活下去的情况下,换到了一间大一丢丢的办公环境,增加了两个人,步骤控制器硬件做了升级,上半年把是外观更改了(还是一样的配方),下半年把芯片换成了ST(增加了配方),软件也做了升级计划,年后开始开干。这次升级硬件就是为后续更强大的软件功能而准备的。申请了一个软著,两个发明,又倒腾了一个设备(线序自动识别、导通测试仪),稍稍涉足一点视觉和算法领域。在单片机开发领域,开发项目的经验可以说是已经”堆积如山“了。

     是不是觉得做研发的进展怎么那么慢呢,别你觉得我也觉得。哈哈哈……

     但公司活下去的这几年里,思路越发清淅,清楚的知道自己想要什么产品,想做成什么样的产品,要做成什么样子,最终能达到怎么样的功能。如果,看文字的你,也有同样的想法,欢迎交流。

      2021年,这一年一如既往的在努力活下去的情况下,再接着坚持初心,蹒跚前进。反而有一个有趣的现象,今年很少听到有人问:现在创业环境怎么样,我要不要出来创业?这样的问题了。可能是疫情这个大环境下,蠢蠢欲动的人变少了。用朋友圈里看到这么一条回这种现象:别听那帮愚蠢的人瞎说什么”机会没了“最多只是发横财的机会没了。各行各业的机会都很多,中国不是大学生太多了,而是大学生太少了。比如种各样的癌症,各种各样的慢性病,各种各样的新医药,这些总要人去开发吧!还有能源问题,粮食问题,还有各种高精尖的设备,总得要人去开发和研制吧。这些东西需要少量的受过良好教育的人,持续几十上百年的努力,机会怎么会没了呢?机会简直是太多了!只要抛弃互联网思维,满大街都是机会!那帮***后面的话就不写上去了,自己脑补。

      2022年已经开始,新的起点,新的征程,不忘初心,不负韶华。

      PS:如果你有了破釜沉舟决心,就干吧。


2022年11月22日星期二 更新

       时间一下子又到年底,刚忙完一段时间,闲下来打开JLC社区贴子,看到许多朋友的关注和留言,想了想。思考良久,还是接着更新吧。给大家讲述一下我们的2022。

       转眼创业已经到了第6个年头,身边太多的朋友在创业的第3年就已经做得很好了,我们却花了两倍的时间还是处于创业阶段。跟大家想象的一样,这一年,我们还是不怎么“好”。

        2022年这一年,申请了两个发明专利,工程师增加了两位。开发的项目从简单的功能板到一些复杂的系统板。相比去年的营业额有增加,年前做的那台线序识别机慢慢完善后已经对外销售,

        创业,不仅仅是自己的技术好,能生存下来,更多的是如何把自己宣传出去。让更多的人知道。相应的开通了各大平台的帐号同步进行发布信息,因为市场的不断变化,制造业的老板也使出浑身力气,在视频里看到不管是大老板还是小老板都亲自露脸出镜。

        有一天跟朋友说:真感觉自己像小丑一样的在表演。

        朋友回:成功了就不是小丑。

        是呀,再高傲的自尊在生存面前真不值什么。可能许多朋友也不能理解,一个做技术的公司也需要这样吗?事实上是的,在广东像我们这样的小公司千千万,多一个不多,少一个不少。

        回头再说说我们的PLC吧,目前硬件控制器还没有形成规模销售。但在程序开发上有更多的突破,C语言结合中文步骤编程软件使开发项目效率大大提高,并且提高了稳定性,在未来有了更多的想法如何去完善软件,使其更简单编程。

        这几年下来,项目经验十分丰富,却没有标准的模块化产品出来,年底前做出几款标准的无刷电机,无刷有感电机控制标准模块出来。

今年听到最多的话是:有好的技术、好的产品,剩下的就是坚持。

        我在坚持中,你呢?


东莞市步控电子科技有限公司是一家专注工业控制编程研发设计公司,2017年2月创立。创始人专注十余年单片机编程,致力于国产可编程逻辑控制器研发一一只为能提供更简便、更快捷的编程方式。


东莞步控智能系统有限公司专注单片机编程开发,工业自动化系统。擅长无刷、直流、步进电机驱动控制方案。
紫金东郦
22
主题
20
回复
发表于2021-06-29 16:23:56   |  显示全部楼层
4#
走自己的路。加油!