查看: 743  |  回复: 0
支持HDMI-IN接口的安卓工控主板有哪些?
双赞工控
15
主题
0
回复
发表于2021-09-01 15:48:32 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

什么是HDMI-IN接口?HDMI-IN接口即高清多媒体接口输入,它是一种全数字化视频和声音发送接口,可以发送未压缩的音频及视频信号。目前支持HDMI-IN接口的设备有商显机、电视机、游乐机、投影仪、视频会议、一体机等等。


随着各方面的需求,很多设备都具备了HDMI-IN接口。比如,2路以上的HDMI-IN接口录播一体机,支持全双工操作,本地接上鼠标或者触控显示屏、导播台操作本机导播、直播画面等,也可以通过PC IE菜单操作可视化界面。还有,一些安卓平板电脑来说,只需为其加入HDMI in视频输入的硬件功能,就可以将安卓平板和便携屏幕实现完美的融合!现在双赞工控来分享支持HDMI-IN接口的安卓工控主板有哪些?以RK3288安卓主板和RK3399安卓主板为例。


一、RK3288安卓主板

RK3288安卓主板,以其高效的CPU和GPU性能,丰富的IO端口,多样化的APP应用。双赞主板SZ3281基于Rockchip RK3288芯片平台,四核 ARM Cortex-A17 核,主频高达 1.8GHz,Mali-T764 GPU,芯片性能优异。板载有 LVDS、EDP(可选 MIPI)、HDMI 显示输出接口,内置两路通用背光板接口,及液晶屏电压跳线,兼容更多种类的显示屏,支持双屏异显功能。板载千兆以太网,WIFI/BT4.0,Mini-PCIE 接口及 SIM 座,可接 3G/4G 通信模块。板载 7 路 UART 口,4 路 GPIO,6 路 USB,HDMI-IN接口,方便连接各种工业设备。支持 Android\Ubuntu\Linux 系统,软件支持完善,适合企业开发商显机、自助售货机、教育终端、收银机等,可降低研发门槛,缩短产品研发周期。

 

双赞SZ3281安卓工控主板



二、RK3399安卓主板

RK3399安卓主板,在CPU、GPU,千兆网等性能都提升了,可匹配多种摄像头和异显屏幕,内置高吞吐量的双频WiFi模块和千兆网卡。双赞主板SZ3391基于 RK3399 六核芯片平台,双 Cortex-A72 大核+四 Cortex-A53 小核,GPU 使用 Mali-T860,芯片性能强。板载有 LVDS、EDP、HDMI 显示输出接口,内置通用背光板接口及屏电压跳线,兼容更多种类的显示屏,支持双屏异显功能。板载千兆以太网,WIFI,Mini-PCIE 接口及 SIM 卡座,可接 3G/4G 通信模块。板载 2 路串口,4 路 GPIO,6 路 USB,HDMI-IN接口,方便连接各种工业设备。支持 Android/Linux 系统,软件支持完善,适合企业开发高清显示的商显广告机、自助售货机、教育终端、收银机、人脸识别等,可降低研发门槛,缩短产品研发周期。

 

双赞SZ3391安卓工控主板



目前看到很多都在寻找支持HDMI-IN接口的安卓工控主板!双赞工控就先分享这两款,后面还有很多的分享。希望对有所需求的您有帮助。


来源:双赞科技, 转载请标注上来源!