查看: 2959  |  回复: 3
新建符号 和封装
Gyihao
1
主题
0
回复
发表于2021-11-07 22:06:18 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

按照教程新建了符号,但是在元件库的符号库里找不见,没有。

按照教程新建了封装,元件库里的封装库里也没有,但是出现在了PCB模块里。。。不懂

。。。按照教程检查了好几遍。。。

世微半导体7
0
主题
13
回复
发表于2021-11-09 10:45:56   |  显示全部楼层
4#

AP5165 智能过温保护降压型恒流芯片

产品描述

AP5165 是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED

输入电压范围从 6 V 到 30 V,输出电流 可调,最大可达 1.2 A。根据不同的输入电压和

外部器件,AP5165可以驱动高达数十瓦的LED。AP5165内置功率开关,采用高端电流采样设置

LED 平均电流,通过 DIM 引脚可以接受模拟调光和很宽范围的 PWM 调光。当DIM 的电压低

于 0.3 V 时,功率开关关断,AP5165进入极低工作电流的待机状态

主要特点

极少的外部元器件

很宽的输入电压范围:从 6 V 到 30 V

大输出 1.2 A 的电流

复用 DIM 引脚进行 LED 开关、模拟调光和 PWM 调光

5 % 的输出电流精度

高达 97 % 的效率

输出可调的恒流控制方法

典型应用

低压 LED 射灯

车载 LED 灯 z LED 备用灯

LED 信号灯

有需要的朋友可以联系我提供样品和样板测试有FAE支持!:

有需要的朋友可以联系我提供样品和样板测试有FAE支持!:方案资料+技术支持+DEMO板+  唐生手机号:18988751639   15970040041   QQ:3004825478,欢迎咨询

专注DC-DC降压恒流驱动ic  降压线性恒流驱动IC  升压恒流驱动ic  ,LED车灯ic  舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic  共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压mos管