查看:
2957
|
回复:
3
|
新建符号 和封装
|
Gyihao
1
主题
0
回复 |
发表于2021-11-07 22:06:18
|
只看该作者
1#
电梯直达
按照教程新建了符号,但是在元件库的符号库里找不见,没有。 按照教程新建了封装,元件库里的封装库里也没有,但是出现在了PCB模块里。。。不懂 。。。按照教程检查了好几遍。。。 |
立创EDA小吴
156
主题
5069
回复 |
发表于2021-11-08 09:33:35
|
只看该作者
2#
远程看下,QQ,2852817607
添加立创EDA技术支持微信,回复更及时:http://club.szlcsc.com/article/details_57926_1.html
公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
立创EDA罗工
78
主题
4623
回复 |
发表于2021-11-08 11:59:10
|
只看该作者
3#
你自己新建的时候选错文档类型了
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
世微半导体7
0
主题
13
回复 |
发表于2021-11-09 10:45:56
|
只看该作者
4#
AP5165 智能过温保护降压型恒流芯片 产品描述 AP5165 是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED 输入电压范围从 6 V 到 30 V,输出电流 可调,最大可达 1.2 A。根据不同的输入电压和 外部器件,AP5165可以驱动高达数十瓦的LED。AP5165内置功率开关,采用高端电流采样设置 LED 平均电流,通过 DIM 引脚可以接受模拟调光和很宽范围的 PWM 调光。当DIM 的电压低 于 0.3 V 时,功率开关关断,AP5165进入极低工作电流的待机状态 主要特点 极少的外部元器件 很宽的输入电压范围:从 6 V 到 30 V 大输出 1.2 A 的电流 复用 DIM 引脚进行 LED 开关、模拟调光和 PWM 调光 5 % 的输出电流精度 高达 97 % 的效率 输出可调的恒流控制方法 典型应用 低压 LED 射灯 车载 LED 灯 z LED 备用灯 LED 信号灯 有需要的朋友可以联系我提供样品和样板测试有FAE支持!: 有需要的朋友可以联系我提供样品和样板测试有FAE支持!:方案资料+技术支持+DEMO板+ 唐生手机号:18988751639 15970040041 QQ:3004825478,欢迎咨询 专注DC-DC降压恒流驱动ic 降压线性恒流驱动IC 升压恒流驱动ic ,LED车灯ic 舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic 共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压mos管 |
|