查看:
672
|
回复:
0
|
NRF51822产能捉急,应该用什么来替代?
|
dnsj052
78
主题
59
回复 |
发表于2022-03-11 16:02:10
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
nRF51822-QFAA是NORDIC老一代爆款芯片,大家都非常熟悉,这颗芯片让NORDIC一下子在蓝牙4.2领域奠定了龙头地位,应用面很广,产品稳定,大量的例程,让众多方案商爱不释手。 但是,问题来了,越来越多人使用,对于产能造成了非常大的压力,同时,NRF51822-QFAA其实也存在部分资源浪费的地方,尤其是低端市场,因为Nordic专门为大厂出了一个nRF51822的精简版--nRF51802-QFAA,这颗芯片在今年缺货行情中,表现出非常好的价格稳定性,涨幅不大,供货还非常稳定。 两个芯片相比较,相同的flash和ram、相同的封装、相同的蓝牙协议、最关键是可以实现软硬件完全兼容,如此丧心病狂(实在太香)的芯片,代理居然不做主动推送,仅仅因为这颗芯片,对于代理来说,带来的收益更低! nRF51802-QFAA兼容NRF51822-QFAA,对于绝大部分(超过99.99%)的产品来说,现在完全没有必要使用nRF51822,高性价比的nRF51802-QFAA更香!
因为专注,所以专业。 刘工 13802914278 微信同号
|
|