查看: 761  |  回复: 1
SL9056C 内置100V降压恒流电动车车灯驱动芯片
senliwel
148
主题
55
回复
发表于2022-03-28 10:17:14 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

概述

 SL9056C 是一款内置100V 功率MOS

高效率、高精度的开关降压型大功率LED

恒流驱动芯片。

 SL9056C 采用固定频率的PWM 工作

模式,典型工作频率为140KHz。

 SL9056C 采用平均电流检测模式,因

此具有优异的负载调整率特性。

 SL9056C 集成了高低亮功能,可以通

过MODE 端口实现高低亮的功能切换。

MODE 悬空为高亮模式,MODE 接高电平

为1/2 电流的低亮模式。

 SL9056C内部还集成了VDD稳压管以

及过温保护电路等,减少外围元件并提高

系统可靠性。

 SL9056C 采用ESOP8 封装。散热片内

置接SW 脚。


特点

 ◆宽输入电压范围:8V~100V

 ◆输出电流范围:100mA~1.5A

 ◆高效率:可高达93%

 ◆工作频率:140KHz

 ◆支持高低亮工作模式

 ◆平均电流检测

 ◆智能过温保护

 ◆内置VDD 稳压管


应用

 ◆电动自行车、摩托车灯

 ◆汽车照明

 ◆直流或交流输入LED 驱动

 ◆大功率LED 照明


 

senliwel
148
主题
55
回复
发表于2022-03-28 16:16:14   |  显示全部楼层
2#
提供样品测试及技术支持