查看:
760
|
回复:
1
|
SL9056C 内置100V降压恒流电动车车灯驱动芯片
|
senliwel
148
主题
55
回复 |
发表于2022-03-28 10:17:14
|
只看该作者
1#
电梯直达
概述 SL9056C 是一款内置100V 功率MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率LED 恒流驱动芯片。 SL9056C 采用固定频率的PWM 工作 模式,典型工作频率为140KHz。 SL9056C 采用平均电流检测模式,因 此具有优异的负载调整率特性。 SL9056C 集成了高低亮功能,可以通 过MODE 端口实现高低亮的功能切换。 MODE 悬空为高亮模式,MODE 接高电平 为1/2 电流的低亮模式。 SL9056C内部还集成了VDD稳压管以 及过温保护电路等,减少外围元件并提高 系统可靠性。 SL9056C 采用ESOP8 封装。散热片内 置接SW 脚。 特点 ◆宽输入电压范围:8V~100V ◆输出电流范围:100mA~1.5A ◆高效率:可高达93% ◆工作频率:140KHz ◆支持高低亮工作模式 ◆平均电流检测 ◆智能过温保护 ◆内置VDD 稳压管 应用 ◆电动自行车、摩托车灯 ◆汽车照明 ◆直流或交流输入LED 驱动 ◆大功率LED 照明
|
senliwel
148
主题
55
回复 |
发表于2022-03-28 16:16:14
|
只看该作者
2#
提供样品测试及技术支持
|
|