查看: 802  |  回复: 0
莱特波特IQ2010蓝牙测试仪
深圳仪信电子
428
主题
0
回复
发表于2022-04-16 22:01:44 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

LitePoint IQ2010蓝牙测试仪WIFI/GPS/NFC

详细信息 JIANG

IQ2010测试系统支持各种通讯标准如:WiFi802.11a/b/g/n、Bluetooth1.0/2.0/2.1/3.0/4.0、GPS、

FMTX/RX、WiMAX802.16d/e与NFC),可用于无线通信产品研发及生产的各个阶段。

IQ2010测试系统采用多个硬件模块提供多任务测试功能,让GPS与FM两种无线标准群组可与Wi-Fi、WiMAX

、蓝牙与近场通讯(NFC)标准群组进行平行测试。多个向量信号产生器(VSG)能针对FM、GPS、Wi-Fi、蓝

牙WiMAX、以及NFC等传输测试作业提供传输讯号。多个向量信号分析器(VSA)则提供比对功能,让系统进

行接收测试。

IQ2010测试系统包含专门支持各种通讯标准(Wi-Fi802.11a/b/g/n、Bluetooth1.0/2.0/2.1、GPS、

FMTX/RX、WiMAX802.16d/e与NFC)的软件函数库。用户可利用内置的图形化用户接口(GUI)或C++软件应用

程序接口(API),来选取各种信号产生与分析例程。IQ2010捕获到的数据会通过USB2.0传送到主控端计算

机加以处理。C++API支持所有GUI功能,这使其可以轻松建立自动化测试程序,进行制造或设计特性分析

的测试。


LitePoint IQ2010蓝牙测试仪WIFI/GPS/NFC技术参数

参数/特点:

单台仪器可以测试6种无线标准:

Wifi,Bluetooth,Wimax和NFC

可并行测试多种通讯,节约测试成本

可基于序列测试,节约测试成本

软件可升级

多功能RF端口,弹性安装测试

统一的接口——GUI/C++ API对6种无线标准通用

(具体技术参数详见附件-技术手册)


主要特点

为测试多重通讯设备而设计

通过并行和基于序列的测试方法节约测试时间

单台取代四台甚至更多仪器

多功能的端口增加连线灵活性

统一的界面,容易学习和使用

IQ2010适用行业

大量无线产品生产测试

大量多重通讯产品测试

模块测试

终端成品测试


系统包含4个射频组件连接端口。其中两个分别支持GPS与FM,另外两个是公共端口(RF1与RF2),

用来连接被测试的Wi-Fi、WiMAX与蓝牙子系统。

IQ2010测试系统满足所有支持连接无线功能在射频校正、验证以及测试的需求。该系统仅须一次插入,

并使用单一连结,就能测试多个无线功能。射频通讯端口的多样性提供线路弹性。使用者可同时测试单一

通讯调变,或测试多重无线装置调变功能。IQ2010也可与手机测试系统配合使用,在一台测试机上支持完

整的智能型手机测试程序。


IQ2010利用多任务测试模式,IQ2010在依序测试Wi-Fi与蓝牙通讯功能的同时,还能平行进行GPS与FM的

序列式测试模式。这种功能可降低高达75%的整体测试时间。

IQ2010针对Wi-Fi测试采用序列式测试模式,用户可缩短传送多重数据率EVM/功率量测,以及接收封包错

误率所耗费的时间。在*种情况中,IQ2010系统配合待测器件(DUT),以不同数据传输率送出信号。再

加上组件驱动器以及测试程序的支持能力,IQ2010系统能一次捕获多个突发数据率,并减少其自身与待

测器件之间的通讯时间,进而缩短6倍的传送测试与校正时间。