查看:
628
|
回复:
0
|
基于PAM4调制的下一代DWDM光模块
|
专说光通信
281
主题
5
回复 |
发表于2022-06-06 16:28:21
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
DWDM密集波分技术经历了越来越高的调制速率,包括1.25G NRZ,2.5G NRZ,10G NRZ以及25G NRZ,采用高阶调制PAM4的有50G PAM4和100G PAM4两种速率;以及当前非常具有竞争力的DWDM相干调制技术,主要面向200G和400G,以及未来的800G高带宽业务。 PAM4 DWDM光模块可插入嵌入式DWDM,可直接插入适当的数据中心路由器或交换机,无需单独的DWDM转换器平台,显著降低成本并简化部署和维护。此外,通过适当的色散补偿模块 (DCM) 和EDFA放大系统,可以将PAM4模块添加到现有的DWDM网络中以实现混合传输。 基于PAM4高阶调制的下一代产品形态有:50G(1X50G PAM4)、100G(2X50G PAM4)和100G(1x100G PAM4)。 50G(1X50G PAM4) 方案采用50G(1X50G PAM4)方案的光模块有50G SFP56 DWDM光模块 (C-band,50Ghz波长间隔)。该产品采用SFP56封装,和SFP+保持一致大小,可不改变原来的部署架构,直接升级至50G。光口侧和电口侧均采用50G PAM4调制,发射端采用DWDM EML激光器,在DCM色散补偿和EDFA的加持下,可以满足至少80km传输近距离要求。单纤总带宽支持96波x50G=4800G,其工业级温度产品形态可以满足5G前传系统的需求。
图1:50G SFP56 DWDM光模块原理图 100G(2X50G PAM4)方案 采用100G(2X50G PAM4)方案的光模块有100G QSFP28 DWDM光模块(C-band,50Ghz波长间隔),业内通常把该产品叫做100G PAM4 QSFP28,其光口由2路不同的50G DWDM波长承载了100GE的业务。电口侧采用4X25G NRZ,而光口侧有两种方案:CS接口和LC接口。CS接口采用2进2出,共4根光纤;双工LC接口方案内部采用WDM复用技术,仅用2根光纤即可实现传输。在DCM色散补偿和EDFA的加持下,可以满足至少80km传输近距离要求,单纤总带宽支持96波x50G=4800G。
图2:100G QSFP28 DWDM光模块(CS接口)原理图
图3:100G QSFP28 DWDM光模块(LC接口)原理图 100G(1x100G PAM4)方案 采用100G(1x100G)方案的光模块有100G QSFP28 DWDM光模块(C-band,100GHZ)。该产品主要采用DWDM光源+硅光调制技术实现。在DCM+EDFA的加持下,满足80km传输,单纤总带宽支持48波x100G=4800G。
图4:100G QSFP28 DWDM光模块原理图 PAM4 DWDM光模块凭借其优势,通常用于100G和400G建设,例如点对点数据中心互连 (DCI)、基于DWDM的100G以太网城域接入、园区和企业链路、5G移动接入建筑学等。针对数据中心DCI 80km~120km应用距离,基于高阶PAM4调制50G/100G DWDM技术以低成本的优势,可以与相干200G/100G DWDM技术竞争市场份额。如下表所示:
表1:50G PAM4 DWDM系统 VS 100G PAM4 DWDM系统 VS 100G DWDM相干系统 |
|