结果:找到"PAM4,DWDM",相关内容20条
  • 从百兆到百G,DWDM光模块的演进
  • DWDM(密集波分复用)技术通过在光纤上同时传输多个不同波长的光信号,实现多波长复用,提高光纤传输容量,是专为大容量、长距离传输而设计的光模块。随着5G通信的发展建设,DWDM由于其特性被广泛应用于5G前传和城域传输。为此,DWDM光模块也在不断发展,速率从100M、1G、10G、25G升级到现在的50G、100G,以及未来的400G,DWDM光模块已成为连接5G通信未来的关键组件。本文我们探讨易飞扬25G速率以下的DWDM光模块。低速SFPDWDM光模块易飞扬低速SFPDWDM光模块包含100M、1G及2.67G的单速率光模块和支持100Mbps至2.67Gbps的多速率DWDM光模块,均...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: DWDM光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2024-01-26 11:28:00
  • 易飞扬非相干解决方案,突破长距离传输价格瓶颈
  • 随着城域网流量的快速增长,数据中心互连DCI需要高容量的波分传输系统。而目前100GDWDM采用最多的还是相干解决方案,但由于相干光模块价格高昂、功耗高且无法互通,限制了其应用发展。因此,寻求更低成本的非相干DWDM解决方案,迫在眉睫。易飞扬针对这一需求,推出了多套非相干彩光整体解决方案。非相干解决方案具有更高的性价比和更低的功耗,同时能够实现更灵活的组网和扩展,还具有更强的兼容性,可以与其他厂商的设备互通,从而降低了组网和运维成本。以100G80km传输方案为例,易飞扬提供以下5种非相干DWDM解决方案。方案一100GQSFP28CS2×50GPAM4DWDM直接插入客户100GE交换机场...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 非相干,DWDM 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-12-25 16:00:00
  • PAM4与硅光技术塑造800G创新
  • 800G技术的发展,PAM4与硅光技术起到了推动作用。这两项技术在实现更高带宽、更快数据传输速度和更高密度的网络通信中发挥了至关重要的作用。本文将深入探讨这两项关键技术,以及它们如何共同推动了800G技术的快速发展。PAM4调制已被证明是一种非常经济高效的方法,可以在不增加波特率的情况下将单通道的有效数据速率加倍。前几代技术使用不归零(NRZ)调制,它有两个信号电平,每个符号代表一位数据(0或1)。而PAM4有四个信号电平,每个符号代表两位数据(00、01、11或10)。但是PAM4的缺点是对噪声的敏感性增加,这意味着需要通过使用FEC和均衡来提高信号鲁棒性,而在较低速度下则不需要这些技术。...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 800G PAM4 硅光 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-11-02 14:27:00
  • 112GPAM4DAC如何实现机柜内布线?
  • 随着5G商用进程持续推进,高清直播、AI、智能驾驶、物联网等诸多应用蓬勃发展,数据中心的传输速率要求也在不断攀升,单通道QSFP112G规范业已发布,消费者和品牌厂商期望获得更快速、更高效的在线使用体验,这就要求数据中心持续变革。*数据来自网络目前路由器和交换机对外的接口都在IO面板侧,网络设备间通过IO接口互联的方式主要有两种:铜缆(DirectAttachCable)互连和光纤(ActiveOpticalCables)互连;通过多模光纤和单模光纤,网络设备间的连接距离可以从几百米扩展到几十公里。但光纤的成本相对较高,在数据中心机柜内部,目前仍然有大量数据中心使用了成本更为便宜的铜缆IO模...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 112G PAM4 DAC 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-06-17 15:42:00
  • 基于PAM4调制的下一代DWDM光模块
  • DWDM密集波分技术经历了越来越高的调制速率,包括1.25GNRZ,2.5GNRZ,10GNRZ以及25GNRZ,采用高阶调制PAM4的有50GPAM4和100GPAM4两种速率;以及当前非常具有竞争力的DWDM相干调制技术,主要面向200G和400G,以及未来的800G高带宽业务。PAM4DWDM光模块可插入嵌入式DWDM,可直接插入适当的数据中心路由器或交换机,无需单独的DWDM转换器平台,显著降低成本并简化部署和维护。此外,通过适当的色散补偿模块(DCM)和EDFA放大系统,可以将PAM4模块添加到现有的DWDM网络中以实现混合传输。基于PAM4高阶调制的下一代产品形态有:50G(1X...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: PAM4,DWDM 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-06-06 16:28:00
  • 常用DWDM光器件究竟有哪些?(附解决方案)
  • DWDM:DenseWavelengthDivisionMultiplexing(密集波分复用)是能组合一组光波长用一根光纤进行传送的技术。这是一项用在现有的光纤骨干网上提高带宽的激光技术。DWDM技术是光网络的扩展,DWDM的主要优势在于它独立于协议和传输速率,基于DWDM的网络可以在IP,ATMSONET,SDH和以太网中传输数据。本文介绍DWDM常用光器件,以及这些光器件的组合解决方案。DWDM系统通常有以下光器件:DWDM光模块、DWDMMUX/DEMUX、DWDMOADM和光放大器。DWDM光模块作为光模块中的一类,DWDM光模块和普通光模块一样,是光电信号转换的重要器件。DWMD...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: DWDM 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-03-22 16:29:00
  • 100GDWDM光模块中的PAM4与相干技术
  • 通过使用标准的光模块(例如CFP和QSFP28),数据中心内的100G传输成为可能。尽管它们非常适合在机架和数据中心内传输100G流量,但是当需要长距离传输100G流量时(例如,不同数据中心之间的长距离连接(例如超过40km)),这将成为一个问题,这就需要100GDWDM光模块。由于DWDMSFP收发器被广泛用于10G网络容量的扩展,因此DWDM技术在业界并不是新事物。在功能方面,100GDWDM与它的前身非常相似。但是,在100G网络中它通常用于实现更长距离的传输。PAM4和相干是两个行业领先的解决方案,可提供更大的带宽和传输距离。在比较100GDWDMPAM4与相干光模块时,它取决于网络...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: PAM4 相干 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-03-04 09:21:00
  • PAM4愿景下的光网络何处去
  • PAM4愿景下的光网络何处去现在是必须查证一下这个问题的根源了……自从引入PAM4调制特别是100GPAM4的概念后,光网络的模型开始变得不稳定。几乎全部业内的人士都投身于100GPAM4事业,从芯片到模块再到设备。每一年人们都在宣称自己取得了重大进步。进步归进步,现实还是很骨感,让我们从头道来。从100G到200G的技术演进路径原本是很清晰的。200G的特殊性在于其处于NRZ调制到PAM4高阶调制的分水岭之上,搞清楚200G技术原委对于科研人员、架构师和工程师原本非常重要。但聪明的公司很快发现400G将比200G有更大的成本优势和应用价值,并且4×100GPAM4在生态链角度更是易于构成门...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: PAM4 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-02-26 14:59:00
  • DWDM光模块知识扩展
  • DWDM光模块属于密集波分复用技术,使用不同的波长将多个光信号复用进一根光纤内传送数据,该操作无需消耗任何功率。DWDM光模块是针对密集波分复用的光模块,它有45个通道可以选择(C17-C61),波长范围(1563.86~1528.77nm)。常见的DWDM光模块类型有:DWDMSFP、DWDMSFP+和DWDMXFP。由于DWDM光模块的通道间隔密集,适用于较远距离的大型光网络,如果您正在寻找长远距离的光模块并希望能有更好的可扩展性,易天光通信(ETU-LINK)的DWDM光模块是理想的选择。DWDM光模块的应用DWDM光模块可用于放大的DWDM网络、固定和可重构OADM的环型网络拓扑结构...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: DWDM光模块 DWDM中心波长 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-06-19 16:35:00
  • 400GAOC产品的核心技术—PAM4和DSP
  • 在快速增长的数据中心流量需求下,灵活、低成本的400Gbit/s速率传输方案被相继提出,并作为下一代数据中心互联应用的备选方案。为了支持400Gbit/s的速率传输,使用PAM调制的4通道x100Gbit/s传输方式可以降低收发机的设计复杂度和能量功耗。值得注意的是,相对于基于外部调制的马赫-曾德调制器(MZM),使用电吸收光调制器(EML),直接调制激光器(DML)的内调制方案成本较低,设计也更为简单。但是对于这些方面有两方面的瓶颈限制了系统的性能:光电设备的调制带宽限制和调制、解调过程中的非线性损伤问题。许多数字信号处理(DSP)方法被提出用以解决这两种限制,例如判决反馈均衡、非线性沃尔...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: AOC 易飞扬 PAM4 DSP 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-03-19 16:33:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: