查看:
550
|
回复:
0
|
【飞控开发基础教程1】开源编队无人机-GPIO(LED 航情灯、信号灯控制)
|
Jack007x
59
主题
0
回复 |
发表于2022-08-17 11:24:26
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
COCOFLY教程 ——疯壳·无人机系列 GPIO(LED 航情灯、信号灯控制)
图1
一、LED 1.1LED 简介 LED(Light Emitting Diode)即为发光二极管的缩写。LED 是一种在生活中非常常见的照明发光器件。LED 的在我们生活中形态种类非常的多,如下图所示。
图2 图3 尽管 LED 在我们生活中形态非常地多,但这所有的 LED 在电路里均使用如下图所示的符号来表示。
图4
1.2LED 发光原理 LED 最重要的一个发光结构就是灯内如绿豆大小般的灯珠。虽然它的体积很小,但它却内有乾坤,如下图所示为 LED 内部构造。
图5
这个结构极其复杂,一共分为好几层:最上层叫做 P 型半导体层、中间层为发光层、最下层叫做 N 型半导体层。 从物理学角度来理解:当电流通过晶片时,N 型半导体内的电子与 P 型半导体内的空穴在发光层剧烈地碰撞复合产生光子,以光子的形式发出能量(即大家看见的光)。 二、GPIO 2.1GPIO 简介 GPIO(General-purpose input/output),通用的输入输出的简称,单片机的引脚可以供使用者自由使用,可以配置为输出,也可以配置为输入。其中输出又可以是输出“高电平”或者“低电平”。在电子电路中“高电平”是电压高的状态, 用逻辑来表示即为 1,“低电平”是电压低的状态,用逻辑来表示即为 0。 STM32F103 系列是意法半导体基于 ARM Cortex M3 内核的 32 位单片机, 飞控上用的主核心是 48 脚的 STM32F103CBT6,其引脚如下图所示。
图6
STM32F103CBT6 的 GPIO 的功能较多,有 A、B、C、D 等四组 GPIO,每组每个 GPIO 口都可以作为输出输出口使用之外, 还能作为复用引脚使用, 比如串口、I2C、SPI 等特殊接口的引脚。 但是需要注意的是每个引脚的复用功能是有限制的, 所以硬件连接时需要注意每个引脚有哪些复用功能, 这个可以在STM32F103 的数据手册中查看。GPIO 口一共有 8 种模式,分别为:浮空输入, 上拉输入,下拉输入,模拟输入,开漏输出,推挽输出,推挽式复用功能,开漏式复用功能,如下表所示。 STM32F103GPIO 工作模式
图7 这 8 种功能我们就不一一介绍了, 有兴趣可以上网搜索了解一下,这里主要讲解一下开漏输出和推挽输出的区别。 (1)开漏输出: 输出端相当于三极管的集电极. 需要上拉电阻才能得到高电平, 利用外部上拉电阻的驱动能力,减少 IC 内部的驱动,驱动能力强,适合于做电流型的驱动, 可达到 20mA。 (2)推挽输出: 可以输出高,低电平,连接数字器件,是由两个参数相同的三极管或 MOSFET 以推挽方式连接,各负责正负半周的波形放大任务。电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高,既提高电路的负载能力, 又提高开关速度。 总结一下:推挽输出可以输出强高低电平,连接数字器件;而开漏输出只可以输出低电平,高电平得靠外部电阻拉高。输出端相当于三极管的集电极,要得到高电平状态需要上拉电阻才行,适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般 20ma 以内)。 2.2GPIO 相关寄存器 STM32F103 的每个 GPIO 端口有:两个 32 位配置寄存器(GPIOx_CRL 和GPIOx_CRH)、两个 32 位数据寄存器(GPIOx_IDR 和 GPIOx_ODR)、一个 32 位置位/复位寄存器(GPIOx_BSRR)、一个 16 位复位寄存器(GPIOx_BRR)、一个 32 位锁定寄存器(GPIOx_LCKR)。 (1)GPIOx_CRL 寄存器(x=A~G)
图8 该寄存器用于配置 IO0~7 的输入输出模式以及速率设置。 (2)GPIOx_CRH 寄存器(x=A~G)
图9 该寄存器用于配置 IO8~15 的输入输出模式以及速率设置。 (3)GPIOx_IDR 寄存器(x=A~G)
图10 IDR 是 GPIO 的输入数据寄存器。通过 IDR 寄存器可以读出 IO 的状态。需要注意的是 IDR 寄存器只能以字(16 位)的形式读出。 (4)GPIOx_ODR 寄存器(x=A~G)
图11
ODR 是 GPIO 的输出数据寄存器。通过 ODR 寄存器可以输出高低电平。 (5)GPIOx_BSRR 寄存器(x=A~G)
图12
BSRR 是GPIO 的端口位设置/清除寄存器。BSRR 寄存器的高 16 位是清除IO 位,低 16 位是置位 IO 位。需要注意的是 BSRR 只有在写入 1 的时候,相应的功能才有作用,写入 0 是无效的。 (6)GPIOx_BRR 寄存器(x=A~G)
图13 BRR 是 GPIO 的端口位清除寄存器。BRR 基础只有在写入 1 的时候,相应的功能才有作用,写入 0 无效。 (7)GPIOx_LCKR 寄存器(x=A~G)
图14 LCKR 是GPIO 的端口配置锁定寄存器。LCKR 寄存器用来锁定IO 口的配置, 设置后,除了复位后不能再配置 IO 的状态。
2.3GPIO 实验 本节实验的内容是周期性点亮无人机的航情灯以及信号灯,其中航情灯在四个螺旋桨底下,而信号灯则在开关两侧。 查看原理图可以得知无人机的航情灯同一接在 NPN 三极管 Q1 上,而三极管的基极又接在了单片机的 PA8 上;两个信号灯分别接在了 PC13 和 PC14 上。
图15 图16
图17
编写代码的思路如下表所示
图18 按照代码思路,编写代码(通过调用官方库) 如下图所示:
图19
图20 完成配置后只需要周期点亮以及关闭 LED 即可。
图21 其中延时如下图所示。
图22 保存、编译、下载,如下图所示,1 为保存,2 为编译,3 为下载。
图23 下载代码到飞控上,就可以看到飞控的 LED 指示灯以及四个螺旋桨下面的航情灯周期闪烁的现象了,如下图所示。
图24
部分图片无法上传,有兴趣的伙伴请点击下载下方的原文件查看 文件下载请点击:【1】GPIO(LED航情灯、信号灯控制).pdf |
|