查看: 2154  |  回复: 13
立创EDA试用问题记录
erfanyemu
3
主题
6
回复
发表于2022-09-15 01:30:41 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

立创EDA专业版 试用笔记

版本:V1.8.28.355930

1. 一下问题主要是针对原理图的,PCB还没有开始使用。

 

2. 查找功能排序问题。

  

3. 复制粘贴原件,位号不递增。

(1) 注:该问题出现在软件运行时间过久后,重新启动软件后该问题消失。

  

4. 位号重新分配不起作用。

(1) 注:该问题出现在软件运行时间过久后,重新启动软件后该问题消失。

 

5. 偶尔出现窗口重叠而且子窗口无法移动,造成子窗口无法关闭(关闭按键被重叠了,后面发现鼠标单击一次顶部菜单栏可以解决)。

(1) 注:怀疑该问题和显示器分辨率过低有关。

  

6. 子窗口显示不全,且窗口不能调整大小,如下图所示。

(1) 注:怀疑该问题和显示器分辨率过低有关,有时那个“确认”按钮直接看不到。

  

 

7. 撤销操作异常。

(1) 该问题能是我没有正确理解撤销逻辑

 

8. 底部“原件库”查找功能,如图两个参数不能同时匹配。

  

 

9. 希望增加原理图和PCB的同步功能,这样便于PCB的布局。

(1) 注:在原理图选择符号后再PCB也相应选择对应的器件。

  

原理图选择符号

  

PCB选择相应器件

10. 在查找窗口不可编辑,如下图箭头所指(比如像原件值这些允许修改的参数希望在查找窗口直接修改,在结合EXCEL批量修改,具体功能可以参考cadence结合EXCEL的批量修改功能)。

  

 

立创EDA罗工
78
主题
4623
回复
发表于2022-09-15 09:21:34   |  显示全部楼层
4#


1. 一下问题主要是针对原理图的,PCB还没有开始使用。



 



2. 查找功能排序问题。

好的,我们记录一下


 



3. 复制粘贴原件,位号不递增。

是否记得之前有什么操作?这个粘贴后有时候需要几秒钟才会自动分配


(1) 注:该问题出现在软件运行时间过久后,重新启动软件后该问题消失。



 



4. 位号重新分配不起作用。

这个也是。下次发现不起作用麻烦按F12看console是否有报错,并截图看看


(1) 注:该问题出现在软件运行时间过久后,重新启动软件后该问题消失。



 



5. 偶尔出现窗口重叠而且子窗口无法移动,造成子窗口无法关闭(关闭按键被重叠了,后面发现鼠标单击一次顶部菜单栏可以解决)。

已知问题,正常屏幕一般不会移动到这里来


(1) 注:怀疑该问题和显示器分辨率过低有关。



 



6. 子窗口显示不全,且窗口不能调整大小,如下图所示。

我们建议1080,小屏幕不建议,我们很多对话框比较高,还没有对小屏幕专门适配,对话框暂不支持拖动调整大小


(1) 注:怀疑该问题和显示器分辨率过低有关,有时那个“确认”按钮直接看不到。



 



 



7. 撤销操作异常。



(1) 该问题能是我没有正确理解撤销逻辑



 



8. 底部“原件库”查找功能,如图两个参数不能同时匹配。

不支持点击分类后再搜索(这个以前有支持,但是很容易产生疑问为什么搜索不到其他分类的东西,用户忘记自己点击了分类,就移除了),你可以切换到嘉立创EDA引擎后,点击分类,然后使用过滤功能。搜索是全局的。


 



 



9. 希望增加原理图和PCB的同步功能,这样便于PCB的布局。

默认点击框选时,PCB那边也自动对应选中。交叉选择也可以。


(1) 注:在原理图选择符号后再PCB也相应选择对应的器件。



 



原理图选择符号



 



在PCB选择相应器件



10. 在查找窗口不可编辑,如下图箭头所指(比如像原件值这些允许修改的参数希望在查找窗口直接修改,在结合EXCEL批量修改,具体功能可以参考cadence结合EXCEL的批量修改功能)。


目前不支持,你可以在右边属性面板一起改

 


技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台