查看: 2672  |  回复: 19
打板回来地不通

主题

回复
发表于2022-11-07 10:07:49 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

上周打了一块开发板。 地没拉线,是直接覆铜的。 全程都是使用立创eda专业版。

完成后,进行了DRC检查,全部通过。

下单的时候还进行了第二次DRC检查,全部通过,完成下单。

今天焊接完成后,测试发现有一部分的地是没有连通的。

我不确定是我画板的问题还是立创EDA有bug。 请问需要提供什么资料进行验证与排查?


主题

回复
发表于2022-11-07 10:23:49   |  显示全部楼层
2#
把EDA工程发来看看。

主题

回复
发表于2022-11-07 11:35:56   |  显示全部楼层
4#
发表于2022-11-07 10:46:29  3# 是这样发吗?https://oshwhub.com/xhhx/stm32f103_64pin_debughttps://...
打开了,哪个地方没有通?

主题

回复
发表于2022-11-07 12:19:45   |  显示全部楼层
6#
发表于2022-11-07 11:47:02  5# 地GND不通很多个都不通,只有2个是通的。但是我DRC检测不会报错。我又重新覆铜后了一次,全部正常连起来了。
这边打开显示是正常的,没有没接通的地方。

主题

回复
发表于2022-11-07 13:55:07   |  显示全部楼层
9#
发表于2022-11-07 13:36:15  8# 重建覆铜后。覆铜显示是正常连接了
这边显示都是正常连接,你把工程设置不正常连接这边看看。

主题

回复
发表于2022-11-07 15:13:07   |  显示全部楼层
13#
发表于2022-11-07 14:09:02  12# 我顺便吐槽一下。这个检测逻辑是啥呀???色情?
好的,已经反馈。

主题

回复
发表于2022-11-07 15:13:26   |  显示全部楼层
14#
发表于2022-11-07 14:08:27  11# https://oshwhub.com/xhhx/stm32f103_64pin_v1-0https://pro.lce...
确实有问题,这边给您重新打板子吧。

主题

回复
发表于2022-11-07 17:19:22   |  显示全部楼层
15#
发表于2022-11-07 14:00:57  10# STM32F103_64pin_v1.0|PCB1|嘉立创EDA(专业版)-V1.8.43(lceda.cn)我直接发链...
  看了轮廓图,实际有连接上的,这个工程是导入的吗?请问是怎么画出来的呢?

主题

回复
发表于2022-11-07 17:33:17   |  显示全部楼层
17#
发表于2022-11-07 17:19:50  16# 我今天已经重新打了。把bug尽快修复就好啦
看了轮廓图,实际有连接上的,这个工程是导入的吗?请问是怎么画出来的呀

主题

回复
发表于2022-11-07 18:04:25   |  显示全部楼层
19#
发表于2022-11-07 17:42:55  18# 我也不知道~~全程都是立创eda。就是随便找的排针元件你那边显示的效果和我这的不一样
 点这个轮廓视图就可以看出来了。