查看:
2670
|
回复:
19
|
打板回来地不通
|
|||
|
发表于2022-11-07 10:07:49
|
只看该作者
1#
电梯直达
上周打了一块开发板。 地没拉线,是直接覆铜的。 全程都是使用立创eda专业版。 完成后,进行了DRC检查,全部通过。 下单的时候还进行了第二次DRC检查,全部通过,完成下单。 今天焊接完成后,测试发现有一部分的地是没有连通的。 我不确定是我画板的问题还是立创EDA有bug。 请问需要提供什么资料进行验证与排查? |
|||
|
发表于2022-11-07 10:23:49
|
只看该作者
2#
把EDA工程发来看看。
|
|||
|
发表于2022-11-07 10:46:29
|
只看该作者
3#
是这样发吗? https://oshwhub.com/xhhx/stm32f103_64pin_debug https://pro.lceda.cn/editor#id=46392899a9d448edbf07f16ee43e46c3 |
|||
|
发表于2022-11-07 11:35:56
|
只看该作者
4#
打开了,哪个地方没有通?
|
|||
|
发表于2022-11-07 11:47:02
|
只看该作者
5#
地 GND 不通 很多个都不通,只有2个是通的。 但是我 DRC 检测不会报错。 我又重新覆铜后了一次, 全部正常连起来了。 |
|||
|
发表于2022-11-07 12:19:45
|
只看该作者
6#
这边打开显示是正常的,没有没接通的地方。
|
|||
|
发表于2022-11-07 13:34:31
|
只看该作者
7#
我工程默认是没打开覆铜显示的。 你打开工程后, 开启覆铜显示 应该是我截图这个样子。 这种状态是没连上的。
但是 DRC 是没有报错的 |
|||
|
发表于2022-11-07 13:36:15
|
只看该作者
8#
重建覆铜后 。覆铜显示是正常连接了
|
|||
|
发表于2022-11-07 13:55:07
|
只看该作者
9#
这边显示都是正常连接,你把工程设置不正常连接这边看看。
|
|||
|
发表于2022-11-07 14:00:57
|
只看该作者
10#
STM32F103_64pin_v1.0 | PCB1 | 嘉立创EDA(专业版) - V1.8.43 (lceda.cn) 我直接发链接 你能打开吗 还是 我得共享出来? |
|||
|
发表于2022-11-07 14:08:27
|
只看该作者
11#
https://oshwhub.com/xhhx/stm32f103_64pin_v1-0 https://pro.lceda.cn/editor#id=5e76744e2d5942e49f0d373b48d296e9 重新共享了 |
|||
|
发表于2022-11-07 14:09:02
|
只看该作者
12#
我顺便吐槽一下 。 这个检测逻辑是啥呀 ??? 色情? |
|||
|
发表于2022-11-07 15:13:07
|
只看该作者
13#
好的,已经反馈。
|
|||
|
发表于2022-11-07 15:13:26
|
只看该作者
14#
确实有问题,这边给您重新打板子吧。
|
|||
|
发表于2022-11-07 17:19:22
|
只看该作者
15#
看了轮廓图,实际有连接上的,这个工程是导入的吗?请问是怎么画出来的呢?
|
|||
|
发表于2022-11-07 17:19:50
|
只看该作者
16#
我今天已经重新打了 。 把bug 尽快修复就好啦 |
|||
|
发表于2022-11-07 17:33:17
|
只看该作者
17#
看了轮廓图,实际有连接上的,这个工程是导入的吗?请问是怎么画出来的呀
|
|||
|
发表于2022-11-07 17:42:55
|
只看该作者
18#
我也不知道~~ 全程都是 立创eda。 就是随便找的排针元件 你那边 显示的效果和我这的不一样
|
|||
|
发表于2022-11-07 18:04:25
|
只看该作者
19#
点这个轮廓视图就可以看出来了。
|
|||
|
发表于2022-11-08 08:46:24
|
只看该作者
20#
看到啦 打开覆铜显示就出现了。
但我也不知道是咋回事~ |
|