查看: 2673  |  回复: 19
打板回来地不通

主题

回复
发表于2022-11-07 10:07:49 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

上周打了一块开发板。 地没拉线,是直接覆铜的。 全程都是使用立创eda专业版。

完成后,进行了DRC检查,全部通过。

下单的时候还进行了第二次DRC检查,全部通过,完成下单。

今天焊接完成后,测试发现有一部分的地是没有连通的。

我不确定是我画板的问题还是立创EDA有bug。 请问需要提供什么资料进行验证与排查?


主题

回复
发表于2022-11-07 10:46:29   |  显示全部楼层
3#

是这样发吗?

https://oshwhub.com/xhhx/stm32f103_64pin_debug

https://pro.lceda.cn/editor#id=46392899a9d448edbf07f16ee43e46c3


主题

回复
发表于2022-11-07 11:47:02   |  显示全部楼层
5#

地  GND 不通  很多个都不通,只有2个是通的。

但是我 DRC 检测不会报错。

我又重新覆铜后了一次, 全部正常连起来了。 


主题

回复
发表于2022-11-07 13:34:31   |  显示全部楼层
7#

 


我工程默认是没打开覆铜显示的。

你打开工程后, 开启覆铜显示 应该是我截图这个样子。


这种状态是没连上的。

  



但是 DRC 是没有报错的




主题

回复
发表于2022-11-07 13:36:15   |  显示全部楼层
8#

重建覆铜后 。覆铜显示是正常连接了


 



主题

回复
发表于2022-11-07 14:00:57   |  显示全部楼层
10#
发表于2022-11-07 13:55:07  9# 这边显示都是正常连接,你把工程设置不正常连接这边看看。

STM32F103_64pin_v1.0 | PCB1 | 嘉立创EDA(专业版) - V1.8.43 (lceda.cn)


我直接发链接 你能打开吗 

还是 我得共享出来?


主题

回复
发表于2022-11-07 14:08:27   |  显示全部楼层
11#

https://oshwhub.com/xhhx/stm32f103_64pin_v1-0


https://pro.lceda.cn/editor#id=5e76744e2d5942e49f0d373b48d296e9


重新共享了


主题

回复
发表于2022-11-07 14:09:02   |  显示全部楼层
12#

 

我顺便吐槽一下  。

这个检测逻辑是啥呀 ???  

色情?



主题

回复
发表于2022-11-07 17:19:50   |  显示全部楼层
16#
发表于2022-11-07 15:13:26  14# 确实有问题,这边给您重新打板子吧。

我今天已经重新打了 。 

把bug 尽快修复就好啦


主题

回复
发表于2022-11-07 17:42:55   |  显示全部楼层
18#
发表于2022-11-07 17:33:17  17# 看了轮廓图,实际有连接上的,这个工程是导入的吗?请问是怎么画出来的呀

我也不知道~~

全程都是 立创eda。  就是随便找的排针元件  

你那边 显示的效果和我这的不一样


 




主题

回复
发表于2022-11-08 08:46:24   |  显示全部楼层
20#
发表于2022-11-07 18:04:25  19# 点这个轮廓视图就可以看出来了。

看到啦 

打开覆铜显示就出现了。

 

但我也不知道是咋回事~