查看: 1466  |  回复: 5
成品外形要光滑,不要邮票孔和V割,能做到吗?

主题

回复
发表于2022-11-15 10:17:04 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

现在pcb和smt都在嘉立创做。

我们主要做工业仪表,要求比较高。希望成品PCB外框全部是铣出来的,不要有V割,不要有邮票孔,这些不美观,装配时会扎手。

小板肯定时无解的,拼版肯定少不了V割或者邮票孔。我们只能把V割安排在短边上。好在小尺寸PCB要灌封,用户看不到外形。


大板,7cm*7cm以上的,外形为矩形,圆形两种。做单板,在嘉立创SMT,是不是一定要有工艺边?那就免不了V割或者邮票孔。

如果我在pcb上  对边留出5mm不放元件,当成工艺边,但是不要V割,这样可以吗?这种要求如何标注?


请大神指教,谢谢!


主题

回复
发表于2022-11-15 17:12:06   |  显示全部楼层
5#
发表于2022-11-15 17:06:10  4# 版主你好!网上查到mark点必须离板边5mm以上,这样就无法放在工艺边上。请问嘉立创有这个要求吗?另外请问,定位孔是不是...

你这个需求是可以的。


1.尺寸长宽大于7CM;  

2.长边各有5毫米区域没有贴片器件;

3.板内有三个以上的MARK点,分部板各个角落并离板边5毫米以上;

4.板外型规则(好夹板)

符合上面要求,直接通知市场审核即可。 PCB 可以做备注不需要工艺边。