查看: 1616  |  回复: 5
成品外形要光滑,不要邮票孔和V割,能做到吗?
DianGong
1
主题
3
回复
发表于2022-11-15 10:17:04 | 只看该作者
1# 电梯直达

现在pcb和smt都在嘉立创做。

我们主要做工业仪表,要求比较高。希望成品PCB外框全部是铣出来的,不要有V割,不要有邮票孔,这些不美观,装配时会扎手。

小板肯定时无解的,拼版肯定少不了V割或者邮票孔。我们只能把V割安排在短边上。好在小尺寸PCB要灌封,用户看不到外形。


大板,7cm*7cm以上的,外形为矩形,圆形两种。做单板,在嘉立创SMT,是不是一定要有工艺边?那就免不了V割或者邮票孔。

如果我在pcb上  对边留出5mm不放元件,当成工艺边,但是不要V割,这样可以吗?这种要求如何标注?


请大神指教,谢谢!

立创EDA小吴
156
主题
5069
回复
发表于2022-11-15 13:42:56   |  只看该作者
2#

尊敬的客户,您好:

在嘉立创贴片样品经济型(贴1面)可以不加工艺边,标准型就需要添加工艺边。

如果我在pcb上  对边留出5mm不放元件,当成工艺边,但是不要V割,这样可以吗?这种要求如何标注?

答:可以预留出5MM,放上mark跟定位孔,只要外形不画V割线,正常是按大外形做,不V割,在这种没办法分板,请慎重考虑。

添加立创EDA技术支持微信,回复更及时:http://club.szlcsc.com/article/details_57926_1.html 公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
DianGong
1
主题
3
回复
发表于2022-11-15 14:26:11   |  只看该作者
3#

感谢版主!

我按你的要求画板,发给嘉立创审核,若有问题我再修改。

DianGong
1
主题
3
回复
发表于2022-11-15 17:06:10   |  只看该作者
4#

版主你好!

网上查到mark点必须离板边5mm以上,这样就无法放在工艺边上。

请问嘉立创有这个要求吗?

另外请问,定位孔是不是悬挂pcb用的,放2mm通孔可以吗?

EDA老贺
7
主题
1500
回复
发表于2022-11-15 17:12:06   |  只看该作者
5#
DianGong 发表于2022-11-15 17:06:10  4# 版主你好!网上查到mark点必须离板边5mm以上,这样就无法放在工艺边上。请问嘉立创有这个要求吗?另外请问,定位孔是不是...

你这个需求是可以的。


1.尺寸长宽大于7CM;  

2.长边各有5毫米区域没有贴片器件;

3.板内有三个以上的MARK点,分部板各个角落并离板边5毫米以上;

4.板外型规则(好夹板)

符合上面要求,直接通知市场审核即可。 PCB 可以做备注不需要工艺边。



DianGong
1
主题
3
回复
发表于2022-11-16 08:26:16   |  只看该作者
6#
EDA老贺 发表于2022-11-15 17:12:06  5# 你这个需求是可以的。1.尺寸长宽大于7CM;2.长边各有5毫米区域没有贴片器件;3.板内有三个以上的MARK点,分部板各...
感谢版主指导!