查看:
1618
|
回复:
5
|
成品外形要光滑,不要邮票孔和V割,能做到吗?
|
DianGong
1
主题
3
回复 |
发表于2022-11-15 10:17:04
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
现在pcb和smt都在嘉立创做。 我们主要做工业仪表,要求比较高。希望成品PCB外框全部是铣出来的,不要有V割,不要有邮票孔,这些不美观,装配时会扎手。 小板肯定时无解的,拼版肯定少不了V割或者邮票孔。我们只能把V割安排在短边上。好在小尺寸PCB要灌封,用户看不到外形。 大板,7cm*7cm以上的,外形为矩形,圆形两种。做单板,在嘉立创SMT,是不是一定要有工艺边?那就免不了V割或者邮票孔。 如果我在pcb上 对边留出5mm不放元件,当成工艺边,但是不要V割,这样可以吗?这种要求如何标注? 请大神指教,谢谢! |
立创EDA小吴
156
主题
5069
回复 |
发表于2022-11-15 13:42:56
|
显示全部楼层
2#
尊敬的客户,您好: 在嘉立创贴片样品经济型(贴1面)可以不加工艺边,标准型就需要添加工艺边。 如果我在pcb上 对边留出5mm不放元件,当成工艺边,但是不要V割,这样可以吗?这种要求如何标注? 答:可以预留出5MM,放上mark跟定位孔,只要外形不画V割线,正常是按大外形做,不V割,在这种没办法分板,请慎重考虑。 添加立创EDA技术支持微信,回复更及时:http://club.szlcsc.com/article/details_57926_1.html
公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|