查看: 417  |  回复: 0
DCDC高精度85V高耐压-非调光降压恒流IC:IS917
诚智星电子
16
主题
0
回复
发表于2022-12-19 11:30:17 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

 高精度85V高耐压-非调光降压恒流IC:IS917

IS917是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~85V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。输出最大电流1.8A(铝基板)。

IS917采用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性。集成了高低亮功能,可以通过MODE端口实现全亮/半亮的功能切换。

IS917频率固定在130KHz左右。IS917带有输出短路保护功能,5V~85V输入条件下,短路不会损坏电源器件。IS917带智能过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到140℃左右时,会自动调低输出电流。

特点

u 宽输入电压范围:5V~85V

u 可设定电流范围:100mA~1800mA

u ±5%的输出电流精度

u 固定工作频率:130KHZ

u 效率高达:92%

u 输出短路保护

u 过温降电流保护

u 两功能模式:全亮/半亮

u VDD内置5.6V稳压管

u 平均电流检测,负载调整率和线性调整率高