查看:
287
|
回复:
0
|
DCDC高精度85V高耐压-非调光降压恒流IC:IS917
|
诚智星电子
16
主题
0
回复 |
发表于2022-12-19 11:30:17
|
只看该作者
1#
电梯直达
高精度85V高耐压-非调光降压恒流IC:IS917 IS917是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~85V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。输出最大电流1.8A(铝基板)。 IS917采用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性。集成了高低亮功能,可以通过MODE端口实现全亮/半亮的功能切换。 IS917频率固定在130KHz左右。IS917带有输出短路保护功能,5V~85V输入条件下,短路不会损坏电源器件。IS917带智能过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到140℃左右时,会自动调低输出电流。 特点 u 宽输入电压范围:5V~85V u 可设定电流范围:100mA~1800mA u ±5%的输出电流精度 u 固定工作频率:130KHZ u 效率高达:92% u 输出短路保护 u 过温降电流保护 u 两功能模式:全亮/半亮 u VDD内置5.6V稳压管 u 平均电流检测,负载调整率和线性调整率高
|
|