查看: 306  |  回复: 0
125K国产SI3933替代AS3933开发资料

主题

回复
发表于2023-03-27 11:09:45 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

关于125K 3通道低频唤醒接收器SI3933相信更多做低频的朋友们对这个芯片参数都非常熟悉,今天我们就针对一款低成本替代AS3933的芯片PAN3501进行探讨分析,SI393在软硬件方面都是完全兼容AS3933,主要特性如下所示:



SI393是一款最多三个通道接收的低功耗 ASK 接收机,可用于检测 15kHz-150kHz 之间的 LF 载波频率的数据信号并触发唤醒信号。支持检测可编程的 16 位或 32 位曼彻斯特唤醒模式。



SI393具有 RSSI 检测功能,可以检测出每个通道的信号大小。SI393 具有内部时钟发生器,可来自晶体振荡器或内部 RC 振荡器。用户可根据应用场景选择外部时钟发生器代替。SI393可根据不同的应用场景对接收灵敏度进行调节,在保证接收灵敏度的情况下实现更长距离的通信。同时,自动调谐特性能确保芯片与期望的载波频率完美匹配,极大简化了天线调谐器。SI393可根据不同应用场景,通过切换曼彻斯特识别模式来达到方向定位和位置识别。

Si3933 v1.0.pdf