查看: 1080  |  回复: 1
阿尔达便携式速热智能休眠恒温烙铁试用体验
foxele
30
主题
37
回复
发表于2023-05-04 09:10:01 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

概述对于一个电子开发者、一个硬件工程师,一把称手的烙铁是不可或缺的。在此之前一直是使用是一台T12。其他型号的9XX系列的烙铁也用过不少,由于这个市场比较混乱,产品质量良莠不齐。此次有幸试用了阿尔达便携式速热恒温烙铁,本次试用的是带有休眠功能的新款H-20T。参数如下:


 

从参数上看,融锡时间小于20秒,虽然比不上T12的几秒融锡快,但这个时间相对于900系列来说,在当前功率下,已经算是很快的了,而且相比于其他的优点,这点时间上有差异也是可以接受的。在使用这台烙铁焊接了两块板子后,有一些体会。

体积

体积是真的小。与手头上的一台T12的焊台对比看一下。而此款H-20T主机的体积只为50*80*28mm,这可是包括220V电源在内的整个主机的体积,可以说是相当小了,可以看到H-20T的电源线与主体的线很短,基本上是与电源在一起的了,桌面上,基本上就只有一个烙铁手柄了,占桌面面积非常小。


 


 


发热:

烙铁头,本次试用的产品,默认搭配的是小刀头,焊接大部分的芯片都是够用的。烙铁头是900系列通用的烙铁头,更换方便,而且烙铁头这个东西,算是消耗品,使用价格更低的900系列烙铁头也可以有效降低成本。发热芯,此款产品的发热芯是阿尔达定制的,可以承受800度高温的同时,不影响使用寿命,可以说是兼顾了效率与成本。


 


 

温度调节:

温度调节通过旋钮,虽然只能是调到个大约的值,无法设定温度值,由于要把体积做到很小,也没有标出更细的数值,有200、400、600三个值来估计温度值,其实也够用,也不是说少一两度锡就不熔了。


 

功率低:

焊接功率最高只有30W,而T12的功率,达到了72W,这么点的功率差距,对于个人来说,可能不算什么,就算是焊上一天,也没有多少电;但对于企业来说,一是烙铁可能不止一把,一是焊接的时间也会更长,日积月累,这部分的成本也不小了。

休眠:

本次试用的是第一台带有休眠功能的产品,这个功能理论上是很实用的,即可以保护烙铁头,也可以省电。但也有一些问题,休眠的时间这里可以在标签上明确一下,自己在使用过程中,没一会儿,就休眠了。与厂家沟通后,这个时间是10秒,如果20秒没有使用,则会停止加热,这个时间属实有些短了,在后续的版本中边个时间将会被延长,以符合常规的使用。另外休眠的功能,其实是基于硬件模拟电路实现的,并不是MCU电路,这样


总结:

针对此次试用的H-20T来说,在当前价格与参数下,无论是加热速度,还是功率控制,可能说是完胜我使用过的900系列的电烙铁。

不过,也还有一些可以改进的,对此提出一些意见。

1、调温旋钮最好能标上方向,现在旋钮上是一条凹槽,对应两个方向,有时分不清是指向的哪里,每次要手动转一下转到最低再转到需要的温度,比较麻烦。

2、工作状态的指示,目前只有一个绿色的LED灯在烙铁主机上,会以不同频率的闪烁来表示不同的工作状态,不是很直观。