查看: 295  |  回复: 0
LOTO示波器如何测试阻抗的频响曲线
LOTO
69
主题
9
回复
发表于2023-05-19 10:30:46 | 显示全部楼层
1# 电梯直达


LOTO示波器如何测试阻抗的频响曲线模块的输入输出端口,在电路分析上,一般简单表征为电阻来进行计算和分析。但多数情况下,这些端口并不是纯电阻的特性,更精确一些,它可能是电阻电容以及电感的组合,表现为非线性。我们称之为阻抗,比如输入阻抗,输出阻抗。随着通过的信号的频率变化,阻抗也会响应的变化。

大厂出的一些成品,比如芯片,或者模块,一般会提供给客户所需要的阻抗频响曲线,我们通过查看产品数据手册就可以找到。大多数情况下,模块是工程师自己设计搭建的,是没有现成的阻抗频响曲线的,这时候如果要验证设计的品质,我们就需要测试端口的阻抗曲线做参考和决策。

LOTO示波器总结众多的测试经验和考虑各种需求,最近推出了一款微安级的电流探头,配合着带信号源模块的示波器型号,比如OSCA02S,或者OSCH02S,就可以测1M以下的阻抗的频响曲线。

微安电流探头如下所示:

 

这个探头的量程是0~1000微安,可以测7M赫兹以内范围的电流波形。我们通过它的频响曲线图可以看出,在1M赫兹以内的范围是平坦的,所以我们标称它的带宽是1M赫兹,如下图所示:

 

我们来测一个这个探头的量程是0~1000微安,可以测7M赫兹以内范围的电流波形。我们通过它的频响曲线图可以看出,在1M赫兹以内的范围是平坦的,所以我们标称它的带宽是1M赫兹。

测试阻抗曲线,我们现在有了电流探头部分,还需要示波器加信号源加频响曲线功能。LOTO这些也都有,可以选择示波器加信号源的型号组合,上位机软件会带有扫频功能,也有频响曲线绘制功能。

接线如下图所示:

 

我们把不同频率的正弦波电压波形加在100K电阻上,可以得到不同频率下的电流波形如下:

1K赫兹:

 

10K赫兹:

 

100K赫兹:

 

1M赫兹:

 

2M赫兹:

 

设置好信号源的扫频部分,然后打开上位机软件的频响曲线功能,我们选择电压/电流,也就是通道A除以通道B,就能得到阻抗的频响曲线:

 

关于频响曲线的操作部分,我们在软件说明书以及演示视频都有介绍,可以参考下,测试阻抗曲线的演示视频我们放在这个链接:

https://www.bilibili.com/video/BV1vM4y147aY/?vd_source=c0bedc6c664e75d3c19935cbda8abe19

微安电流探头UA100的演示视频:

https://www.bilibili.com/video/BV1go4y1V7UV/?vd_source=c0bedc6c664e75d3c19935cbda8abe19