查看:
11471
回复: 29 |
【文末已公布前3名优异测评客户】免费送德州仪器M0+MCU系列开发板!邀你围观社区测评
|
|
1#
电梯直达
2023年德州仪器放出大招,重磅推出高性能和经济实惠兼备的32位通用MCU产品——MSPM0系列。为让大家率先尝鲜和进行测评,即日起立创商城设计的MSPM0系列开发板将面向立创客户限量派送! 01 尝鲜!送M0+MCU系列开发板 官方资料显示,德州仪器推出的MSPM0系列既具有丰富的计算、引脚排列、存储器和集成模拟选项,也具有经济实惠、易于编程等优点。为了立创商城的客户和粉丝能率先尝鲜,便捷体验MSPM0系列性能,立创商城推出德州仪器MSPM0系列开发板供大家免费体验,限量尝鲜!
MSPM0系列目前主要有两个类别,一是MSPM0L系列,配备32MHz CPU、高达64kB闪存和4kB RAM。二是MSPM0G系列,配备80MHz CPU、高达128kB闪存和32kB RAM。 基于MSPM0G3507的开发板
本次的开发板焊接使用的是MSPM0G3507,封装为LQFP48-9*9mm(PT),具有128KB FLASH+32KB RAM。分为最小系统板和功能扩展板,MCU全部IO口都引出到排针,方便用户进行使用和功能测试。PA0和PA1引脚为开漏输出,可通过跳线帽选择上下拉。 最小系统板通过TYPE-C接口供电,使用CH340 USB转串口IC 连接芯片的串口0(UART0)进行通信。引出3.3V和5V到排针,可用于外部供电、留有SWD接口用于MCU烧录与调试以及一个复位按键供用户使用及测试。 扩展板在最小系统板的基础上,增加了电源指示灯和3个LED(PA28、PB14、PA31),一个自定义按键(PA21),外部OPA电路(用于测试高速ADC功能,最高可实现高达4Msps的速率),热敏电阻(室温下约为1.5V)搭配内部GPAMP测试电路,红外接收传感器电路以及外部FLASH电路。用户可以通过扩展版,实现对MSPM0G350系列MCU更深入的了解与使用。
基于MSPM0L1306的开发板
本次的开发板焊接使用的是MSPM0L1306 封装为VQFN32-5*5mm(RHB),具有64KB FLASH+4KB RAM。分为最小系统板和功能扩展板,MCU全部IO口都引出到排针,方便用户进行使用和功能测试。PA0和PA1引脚为开漏输出,可通过跳线帽选择上下拉。 最小系统板通过TYPE-C接口供电,使用CH340 USB转串口IC 连接芯片的串口0(UART0)进行通信。引出3.3V和5V到排针,可用于外部供电、留有SWD接口用于MCU烧录与调试、一个复位按键和一个自定义按键(PA14)、电源指示灯和3个LED(PA13、PB26、PA27),供用户使用及测试。 扩展板在最小系统板的基础上,增加了热敏电阻(室温下约为1.5V)搭配内部GPAMP测试电路,红外接收传感器电路以及外部FLASH电路。用户可以通过扩展版,实现对MSPM0L1306 系列MCU更深入的了解与使用。
02 限量申请!完成测评送福利
我们共提供了四款开发板共30pcs供大家体验,只要报名参与测评活动,就有机会获取任一款开发板,而且还有机会得50采购晶和满101减100元优惠券! 第一步:登记报名 即日起-1月9日,已经注册立创商城的用户,可点击下方按钮填写问卷完成报名。 扫码报名测评活动 第二步:开发设计 (入选名单已于1月12日公布,见文末) 我们将从填写的问卷中挑选30位报名粉丝,通过短信通知及立创社区>新品推荐公布获得开发板的粉丝名单,并给他们邮寄送出四款开发板中的一款,收到粉丝需对开发板进行设计测评。
第三步:上传测评内容 1月28日及之前,将测评内容按以下格式,发表到立创社区-交流专区-新品推荐版块>>。 发帖标题 TI M0开发板测评报告+主题/方案名称 发帖内容 1.整体使用评价 2.开发项目流程(方案介绍、方案系统框图、调试、指令等) 3.成果展示(图片,描述等) 成功上传测评报告将可以获得50采购晶,评选前三名优异者再加赠满101元减100元优惠券,我们于2月2日前在立创社区公布获奖名单并派发奖励。 03 TI M0开发板测试例程 在测试过程,有需要的粉丝可复制以下百度网盘链接,下载测试例程资料。
百度网盘链接: https://pan.baidu.com/s/1wm36X2CFgizZLl_cQFf5Vg 提取码: lcsc 注意事项 *如在活动结束时未提交测评报告,将列为此类活动黑名单,且需要自费邮寄开发板至立创商城,特殊情况除外; *开发板为手焊,会有使用痕迹,介意勿报名。
入选名单公布 (1月12日公布更新)
前3名优异者公布 (2月1日公布更新)
成功上传测评报告的客户将可以获得50立创采购晶 前三名优异者再加赠满101元减100元优惠券 恭喜以下三位参与者上传的测评内容被评为优异测评
高* (立创客编:4****3A)
吴** (立创客编5****2A)
刘**(立创客编5*****7A)
我们将在2月2日前 将对应奖励派发至参与客户的立创账户 请及时前往查看并使用 |
|
16#
商城芯片货都没有?
|
|