查看: 5267  |  回复: 7
关于嘉立创EDA多层板通孔功能建议
CHAIRMEM
1
主题
3
回复
发表于2023-09-13 11:36:00 | ip属地:重庆 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

目前嘉立创多层板的盲孔与埋孔实际制作起来很困难,虽然专业版eda有了盲孔与埋孔功能,但是对于广大普通设计师来说,这个功能很鸡肋。做吧,太贵。不做吧,通孔每一层都很占地方。


现在有一种折中的解决方案,就是在打通孔的时候,在不使用的层,层上的孔附近的这圈铜簿不画出来。没有孔周边的这一圈铜簿,没有使用这个通孔的这层占用就小很多,对于周围很多不用的通孔的地方,可以很大程度上提高布线密度。目前在标准版eda上勉强能画出来,但是过不了drc检查,还达不到日常使用的程度。希望官方在标准版及专业版上添加这个实用的功能

CHAIRMEM
1
主题
3
回复
发表于2023-09-13 12:52:08   |  ip属地:重庆  |  显示全部楼层
3#
发表于2023-09-13 11:51:06  2# 可以用移除未使用的焊盘

首先您这是专业版,我用的标准版。

其次和预期的功能和人机交互上有很大的出入。应该是在多层板的基础上,每次安放通孔,在右边的过孔属性可以调整每个层的焊盘大小(两个选项,正常/无焊盘。顶层底层也是),并且DRC检查规则也应该适配这个功能,避免误报错。

CHAIRMEM
1
主题
3
回复
发表于2023-09-14 11:08:28   |  ip属地:重庆  |  显示全部楼层
5#
发表于2023-09-13 13:39:38  4# 每个层的焊盘大小专业版的可以设置,标准版没有这个功能。
差不多是这个功能,不过可以简化一下,或者可选简易模式。就是列出每一个层(内层1和内层2等等都分开),然后默认焊盘正常,后面打勾与否表示用不用焊盘。最后希望标准版早日上线这个功能。用习惯了标准版。感谢
CHAIRMEM
1
主题
3
回复
发表于2023-09-15 11:42:07   |  ip属地:重庆  |  显示全部楼层
7#
发表于2023-09-14 14:03:29  6# 标准版也没有这个功能呢
嗯,所以是建议。