查看:
365
|
回复:
0
|
可编程晶振选型应该注意事项
|
YXC扬兴晶振企业号
237
主题
22
回复 |
1#
电梯直达
对于可编程晶振选型的话,需要根据企业的需求选择。在选择可编程晶振的时候注重晶振外观、晶振的频率、晶振的输出模式、晶振的型号等等,这些都是要注意的,尤其是晶振的频率和晶振输出模式以及晶振的型号都是需要注意的。 根据电子产品所需的晶振型号,选择合适的晶振型号。 晶体可分为主动晶体和被动晶体晶振。两者有什么区别?无源晶振电路旁边还有其他电容和电阻帮助晶振启动振动,而有源晶振在技术上内置了振动芯片,这意味着它可以在没有外部电路的情况下启动自己的振动。这就是主动晶振和被动晶振在原理上的区别。 选择晶振时需要注意的参数 外观检查:检查产品外观标志是否清晰规范,外观表面是否有裂纹,引脚是否有锡焊过。如果发现产品外观不完美,则不应使用。 晶振频率 根据客户的要求选择合适的频率。频率是最重要的,不能随便更换。必须通过资质验证或专业测试,如果实际电路需要的频率是4.43MHZ,不要随便换个相近的频率在没有电源的情况下使用。 晶振输出模式 选择晶振时,应考虑电路所需的晶振输出类型。一般分为电平输出和差分输出。输出:CMOS是最常用的输出类型,而差分输出:LVPECL,LVDS常用差分输出类型。不同的输出类型不能随便更改,尤其是差分和普通晶振。 晶振更换 如果药柱晶振损坏或不振动,原则上应使用样机号晶振进行更换。在没有号型样机的情况下,最好考虑测试后换成其他型号的号或者其他型号的晶振。 型号晶振 涂抹晶振时,要看清外壳的号型标志。类型号表示多个参数晶振。根据客户的产品要求,可以找出我们的型号。在正常发货前,将详细的参数规格发给客户确认。晶振号选择不当会导致应用错误。
现在晶振广泛应用于汽车电子、安防监控、医疗设备、航空设备、互联网设备等智能电子产品中,发挥着重要作用,据说市场上85%的电子产品应用于广泛的领域。但是晶振有很多包,号也有很多类型,每一种都有自己独特的性能。在选型的时候应该注意这些情况,只有这样选择会更好一些。 |
|