查看: 5310  |  回复: 6
如何保证type-c接口输出5V电压
linxu222
3
主题
2
回复
发表于2024-05-27 23:29:24 | ip属地:湖南 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

画了一块 pcb 板,使用的充电接口是 type-c 的。但是我直接使用100w的电源适配器进行充电之后输出的电压不是5V的电压。除开直接更换一个固定输出 5v 电压的电源适配器之外,还有什么方法可以指定输出5v电压?

linxu222
3
主题
2
回复
发表于2024-06-01 17:03:56   |  ip属地:湖南  |  显示全部楼层
3#
发表于2024-05-28 09:30:44  2# 怎么可能,你不走快充协议它默认就是5V

使用快充协议的前提就是将 type-c 引脚的两个 cc 引脚接上两个 5.1K欧 的电阻吗?


linxu222
3
主题
2
回复
发表于2024-06-03 01:14:47   |  ip属地:湖南  |  显示全部楼层
5#
发表于2024-06-02 00:02:17  4# CC上拉下拉是用来识别DFP(Host)和UFP(Device)的,USB默认是5V,有协议会有其他电压,协议有走CC的...

"协议“是如何确定的?是使用相关的协议芯片吗,还是连接一些指定的元器件?