查看:
5396
|
回复:
7
|
离线升级的小型数控系统
|
宁波CF
3
主题
11
回复 |
发表于2017-06-21 17:45:33
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
【报名阶段需要填写的内容】 1. 参赛者姓名(必填项):陈朝方 2. 单位或学校名称(必填项):宁波兰辰光电有限公司 3. 当前职务或职称(必填项):电子工程师 4. 参赛作品的名字(必填项):离线升级的小型数控系统 5. 简要陈述您的idea和作品(必填项):小型数控系统应用非标设备上,非标数控设备需求功能各种各样,一般传统程序固化好后就一个功能,修改功能需要重新固化程序,导致程序版本很多。无法统一管理。本系统开发出来具有离线升级功能,把升级程序复制到U盘,直接在现场离线升级程序。不同功能的设备需要不同文件。只要用U盘去升级就可以。方便管理,简单操作,使用性强等优点! 6. 拟用到的立创商城在售物料(必填项):主芯片 STM32F103ZET6 USB管理芯片:CH375B 光耦:THP4 ,0630 场效应管:FR220N 模拟量光耦:HCR200等等 7. 拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项):电源芯片:PQ050DNA 【作品正式发表(报名成功后进入设计阶段)需要填写的内容】 一、作品简介 例如,可以包括但不局限于以下内容:
小型数控系统应用非标设备上,非标数控设备需求功能各种各样,一般传统程序固化好后就一个功能,修改功能需要重新固化程序,导致程序版本很多。无法统一管理。本系统开发出来具有离线升级功能,把升级程序复制到U盘,直接在现场离线升级程序。不同功能的设备需要不同文件。只要用U盘去升级就可以。方便管理,简单操作,使用性强等优点! 创新:所有IO可自定义输入和输出名称。取代传统PLC。自带液晶显示。操作方便!开机界面及配置代码放在外部RAM中,开机自动调用。实现每个客户的非标设备控制器。超越传统固化程序。无法修改开机界面及IO配置等等。
二、系统构架图
综上:用户可以离线升级程序。可以实现自己自定义的非标设备。 三、硬件部分的描述
系统原理:主芯片 STM32F103ZET6 管理各种IO口,包括:输入IO口、输出IO口,及高速脉冲IO口、模拟输出,模拟输入等。所有IO通过 USB管理芯片:CH375B 可自定义名字。所以低速IO口有光耦:THP4 ,隔离。所有高速IO口由光耦0630隔离。模拟量采用线性光耦:HCR200隔离输出。通过各种逻辑组合实现不同功能的IO前后动作等。
四、材料清单(BOM列表) D1: STM32F103ZET6 D2:光耦0630
D1: STM32F103ZET6:http://www.szlcsc.com/product/details_8779.html CH375:http://www.szlcsc.com/product/details_9481.html D2:光耦0630 http://www.szlcsc.com/product/details_20736.html 五、软件部分的描述(选填) 保留: 六、作品演示 到腾讯视频:https://v.qq.com/x/page/s0541dizrbo.html
七、总结 小型数控系统应用非标设备上,非标数控设备需求功能各种各样,一般传统程序固化好后就一个功能,修改功能需要重新固化程序,导致程序版本很多。无法统一管理。本系统开发出来具有离线升级功能,把升级程序复制到U盘,直接在现场离线升级程序。不同功能的设备需要不同文件。只要用U盘去升级就可以。方便管理,简单操作,使用性强等优点! 所有IO可自定义输入和输出名称。取代传统PLC。自带液晶显示。操作方便!开机界面及配置代码放在外部RAM中,开机自动调用。实现每个客户的非标设备控制器。超越传统固化程序。无法修改开机界面及IO配置等等
主芯片 STM32F103ZET6 管理各种IO口,包括:输入IO口、输出IO口,及高速脉冲IO口、模拟输出,模拟输入等。所有IO通过 USB管理芯片:CH375B 可自定义名字。所以低速IO口有光耦:THP4 ,隔离。所有高速IO口由光耦0630隔离。模拟量采用线性光耦:HCR200隔离输出。通过各种逻辑组合实现不同功能的IO前后动作等。 其他事项:(当然是客户和立创关系很大的建议): 元件零售有点贵。特别外省快递很贵。建议立创开发全自动元件下料。无需人工。电阻电容直接自动下料系统。大货建议发跨越物流。德邦物流又贵,又慢。强烈建议发跨越。费用最好贵公司和跨越签订协议价格。100公斤到浙江才1.4元一公斤(散户)。如果立创是批量客户可以做到1.2元一公斤以下。我们批量PCB和元件运费就大幅度减低成本。谢谢!
当然本次活动比较好。但是立创一些热门IC经常订不到货。或者货期高达100多天。建议立创开创变压器标准器件。绕变压器时间太长了。当然立创STM不错。LCEDA有点不成熟。需要大家一起努力。建议用LCEDA开发的项目PCB打样折扣88折。大大推广LCEDA软件。99SE已经真的不行了。谢谢! |
喜马拉雅山
0
主题
9
回复 |
发表于2017-08-25 12:49:20
|
显示全部楼层
7#
楼主看来是立创的老客户啊,提了这么多,不过外省物流确实需要改下了,那样我等外省人士可以省下很多时间和成本
|
|