查看: 5393  |  回复: 7
离线升级的小型数控系统
宁波CF
3
主题
11
回复
发表于2017-06-21 17:45:33 | 只看该作者
1# 电梯直达

【报名阶段需要填写的内容】


1. 参赛者姓名(必填项):陈朝方


2. 单位或学校名称(必填项):宁波兰辰光电有限公司


3. 当前职务或职称(必填项):电子工程师


4. 参赛作品的名字(必填项):离线升级的小型数控系统


5. 简要陈述您的idea和作品(必填项):小型数控系统应用非标设备上,非标数控设备需求功能各种各样,一般传统程序固化好后就一个功能,修改功能需要重新固化程序,导致程序版本很多。无法统一管理。本系统开发出来具有离线升级功能,把升级程序复制到U盘,直接在现场离线升级程序。不同功能的设备需要不同文件。只要用U盘去升级就可以。方便管理,简单操作,使用性强等优点!


6. 拟用到的立创商城在售物料(必填项):主芯片 STM32F103ZET6      USB管理芯片:CH375B  光耦:THP4 ,0630  场效应管:FR220N     模拟量光耦:HCR200等等


7. 拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项):电源芯片:PQ050DNA  


【作品正式发表(报名成功后进入设计阶段)需要填写的内容】


一、作品简介

例如,可以包括但不局限于以下内容:


 

 


小型数控系统应用非标设备上,非标数控设备需求功能各种各样,一般传统程序固化好后就一个功能,修改功能需要重新固化程序,导致程序版本很多。无法统一管理。本系统开发出来具有离线升级功能,把升级程序复制到U盘,直接在现场离线升级程序。不同功能的设备需要不同文件。只要用U盘去升级就可以。方便管理,简单操作,使用性强等优点!

创新:所有IO可自定义输入和输出名称。取代传统PLC。自带液晶显示。操作方便!开机界面及配置代码放在外部RAM中,开机自动调用。实现每个客户的非标设备控制器。超越传统固化程序。无法修改开机界面及IO配置等等。


二、系统构架图

  

综上:用户可以离线升级程序。可以实现自己自定义的非标设备。

三、硬件部分的描述



   


系统原理:主芯片 STM32F103ZET6 管理各种IO口,包括:输入IO口、输出IO口,及高速脉冲IO口、模拟输出,模拟输入等。所有IO通过 USB管理芯片:CH375B 可自定义名字。所以低速IO口有光耦:THP4 ,隔离。所有高速IO口由光耦0630隔离。模拟量采用线性光耦:HCR200隔离输出。通过各种逻辑组合实现不同功能的IO前后动作等。


四、材料清单(BOM列表)

  D1: STM32F103ZET6 D2:光耦0630

     

  D1: STM32F103ZET6:http://www.szlcsc.com/product/details_8779.html   

  CH375:http://www.szlcsc.com/product/details_9481.html

    D2:光耦0630 http://www.szlcsc.com/product/details_20736.html

五、软件部分的描述(选填)

保留:


六、作品演示

腾讯视频:https://v.qq.com/x/page/s0541dizrbo.html



七、总结

小型数控系统应用非标设备上,非标数控设备需求功能各种各样,一般传统程序固化好后就一个功能,修改功能需要重新固化程序,导致程序版本很多。无法统一管理。本系统开发出来具有离线升级功能,把升级程序复制到U盘,直接在现场离线升级程序。不同功能的设备需要不同文件。只要用U盘去升级就可以。方便管理,简单操作,使用性强等优点!

所有IO可自定义输入和输出名称。取代传统PLC。自带液晶显示。操作方便!开机界面及配置代码放在外部RAM中,开机自动调用。实现每个客户的非标设备控制器。超越传统固化程序。无法修改开机界面及IO配置等等

主芯片 STM32F103ZET6 管理各种IO口,包括:输入IO口、输出IO口,及高速脉冲IO口、模拟输出,模拟输入等。所有IO通过 USB管理芯片:CH375B 可自定义名字。所以低速IO口有光耦:THP4 ,隔离。所有高速IO口由光耦0630隔离。模拟量采用线性光耦:HCR200隔离输出。通过各种逻辑组合实现不同功能的IO前后动作等。

其他事项:(当然是客户和立创关系很大的建议):

     元件零售有点贵。特别外省快递很贵。建议立创开发全自动元件下料。无需人工。电阻电容直接自动下料系统。大货建议发跨越物流。德邦物流又贵,又慢。强烈建议发跨越。费用最好贵公司和跨越签订协议价格。100公斤到浙江才1.4元一公斤(散户)。如果立创是批量客户可以做到1.2元一公斤以下。我们批量PCB和元件运费就大幅度减低成本。谢谢!

   当然本次活动比较好。但是立创一些热门IC经常订不到货。或者货期高达100多天。建议立创开创变压器标准器件。绕变压器时间太长了。当然立创STM不错。LCEDA有点不成熟。需要大家一起努力。建议用LCEDA开发的项目PCB打样折扣88折。大大推广LCEDA软件。99SE已经真的不行了。谢谢!

立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复
发表于2017-06-22 09:24:22   |  只看该作者
2#

欢迎参与! 

您已经报名成功!

您现在就可以开始进行设计工作了,后期相关内容请在一楼编辑进行完善。

当前所有参赛选手分值统计表及活动详细介绍见:  http://www.szlcsc.com/go/17523dej

立创君
【官方工作人员】
42
主题
1196
回复
发表于2017-06-22 16:50:58   |  只看该作者
3#

>楼主已完成主动传播,恭喜再获5分。

>参赛选手分值统计表及活动详细介绍见:http://www.szlcsc.com/go/17523dej

>报名成功后只需在朋友圈发布特定的图文内容即视为主动传播,这就是传说中的“送分题”,详询立创君微信号:LCSCSZ

立创商城:SZLCSC.COM;Global Website:LCSC.COM。
宁波CF
3
主题
11
回复
发表于2017-08-22 22:05:14   |  只看该作者
4#
顶起来!
宁波CF
3
主题
11
回复
发表于2017-08-22 22:17:34   |  只看该作者
5#
立创的网址和第二届立创电子制作节在我的LCD屏运行。不管结果怎么样?我已经参与进来了!
宁波CF
3
主题
11
回复
发表于2017-08-22 22:18:35   |  只看该作者
6#
我提的外省物流问题,请立创考虑下。太实在的建议?
喜马拉雅山
0
主题
9
回复
发表于2017-08-25 12:49:20   |  只看该作者
7#
楼主看来是立创的老客户啊,提了这么多,不过外省物流确实需要改下了,那样我等外省人士可以省下很多时间和成本
立创小程
【官方工作人员】
7
主题
204
回复
发表于2017-08-26 13:44:18   |  只看该作者
8#
恭喜楼主获得了第二届立创商城电子制作节入围奖,虽然距离30强还有些小差距,30强&入围奖名单:http://club.szlcsc.com/article/details_8910_1.html
但到明年的第三届电子制作节,带上您更成熟的作品参赛时,也许就能一举夺冠了呢,现在,有众多优秀作品让你参考,投票:http://club.szlcsc.com/article/details_8913_1.html
不断前行