查看:
84484
回复: 69 |
硬件3合1智能移动电源(三星NOTE7是怎样爆炸的?)
|
|||
织梦人
8
主题
17
回复 |
发表于2016-10-30 13:30:34
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
立创君11月7日晚21点插楼提示:该作品已荣获首届立创商城电子制作节三等奖,点我查看6强完整名单。 立创君11月3日晚21点插楼提示:该作品已进入首届立创商城电子制作节15强,点我投票参与公投,选出最终6强!
完整原理图已公开,本方案其实无需cpu也能工作 如果需要PCB的,赛后可以跟嘉立创合作 制作并提供pcb板,烧录程序亦会随板提供 |
|||
织梦人
8
主题
17
回复 |
发表于2016-11-03 13:41:06
|
显示全部楼层
6#
有品牌的电池一般没什么问题,例如18650的话,长江,力神都可以
|
|||
织梦人
8
主题
17
回复 |
发表于2016-11-03 13:42:08
|
显示全部楼层
7#
充电电流是不大,但因为是低成本的线性重新ic, 1A电流算不错了,1A就发热了,所以需要铺铜过孔散热 更大电流的需要DC或同步了,但成本就高很多 |
|||
织梦人
8
主题
17
回复 |
发表于2016-11-03 17:39:14
|
显示全部楼层
9#
这个涉及到电池工艺的问题,可能向 电池生产厂家咨询比较准确, 因为其实电池里面的反应其实是电化学反应,跟我们电子行业相去甚远,可以说算是材料科学的一种
|
|||
织梦人
8
主题
17
回复 |
发表于2016-11-05 19:01:27
|
显示全部楼层
13#
说得对,STM32 用在低价移动电源是很少的,但这个是电子项目,主要是介绍 移动电源的 几大系统基本原理,当然对高手来说没什么用 但相信对 很多没接触过锂电池使用的工程师有参考价值 采用这个芯片有几个原因: 1. STM32单片机常用,这个大家都了解 2.这个芯片很容易买到,立创商城也有 3.这个芯片是12位AD, 一般移动电源都是用12位AD的国产OTP单片机做量产,但如果用这些芯片,这里不合适,因为是OTP,只能烧录一次,而且大家不容易买到 4.这个芯片是FLASH单片机,用串口或者SWD接口均可非常方便的调试下载程序 所以经过考虑,还是用了这个芯片作为本项目的演示芯片,而且价格也不贵,就2块钱出头 至于 4056充电电流与热量问题, 这个 移动电源与小风扇方案,已经经过了几年的市场验证,做好铜箔扇热,没出现过任何过热或损坏的情况 1A电流是极限,一般不用1A, 实际产品常常将充电电流电阻控制在900mA左右,而且 充电电流会随着电池充入容量的增加逐步下降,不会一直这么热 4056这个芯片,可以说是 1A线性充电IC的 代表作, 价格便宜:2毛多, 性能稳定:检测电压比较准,不会出现过充情况,简直是 性价比超高的不二之选 当然效率没有 现在流行的同步方案高了,但同步方案贵啊~ 这个才2毛多~ |
|||
织梦人
8
主题
17
回复 |
发表于2016-11-08 11:17:08
|
显示全部楼层
17#
有问题可以直接在这里讨论,让更多人受益
|
|||
织梦人
8
主题
17
回复 |
发表于2016-11-10 19:41:58
|
显示全部楼层
20#
对,这里写错了,是保护IC置低,关闭MOS管,高电平MOS管导通
|
|||
织梦人
8
主题
17
回复 |
发表于2017-01-07 10:34:11
|
显示全部楼层
28#
兄弟指出了问题所在,但这个 设计整体应该问题不大, 因为这是一个通用作品,主要目的是普及 锂电池充放电,保护升压等基础知识 所以选用1A线性充电IC 是一个比较均衡的选择,原因上面也说过了,价格便宜,性能可靠, 结构简单,不用cpu控制,全自动 当然缺点也有,就是充电电流不够大, 峰值1A,但同时想想,其实1A也是合理的,您看看很多 千元国产机, 充电头的输出能力就500mA!!! 好一点的也就配5V 1A的给你! 连卖 7000多元的 iPhone7 plus,也就配个1A的 充电头, 道理是不是这样? 还有发热问题,这个充电芯片大量应用了很多年了, 做好上下铺铜散热, 是没任何问题的,刚开始的 大电流1A充电,是比较热,但很快电池冲了一部分电后 充电电流就自动下降,不会一直很热的 |
|||
织梦人
8
主题
17
回复 |
发表于2017-01-07 10:34:47
|
显示全部楼层
29#
暂时不能提供, 等待机会成熟 配合jlc pcb计划再提供
|
|