查看: 18394
回复: 31
分享2:10多年后领悟的一例PCB设计。
萧规曹随
6
主题
328
回复
发表于2017-07-04 08:01:07 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

  分享2:10多年后领悟的一例PCB设计。


10多年前设计过一款PCB,当时公司和ODM客户都有各自的工艺要求和Layout guide,也就是平常地按步就班做完。。。后来在另家公司做光纤通信骨干网类的测试仪器仪表,产品要求高稳定性和可靠性,接触了

比较多的信号完整性SI,电源完整性PI,电源传输网络PDN的的仿真及优化,不自觉地就慢慢在意PCB设计的细节,就是些类似同PCB相关的What...if。。。


例如,有些芯片会规定某些信号的Noise Margin不大于某个值,比如200mV。假定核电压或IO电压是1.2V,电源路径从DC输出到终端IC的布线等效电阻0.1欧,电流1A的话,终端IC的供电电压就降至1.1V,信号的高电平就对应的是1.1V,意味200mVNoise Margin就只剩下100mV了。对点对点连接方式以外的高速PCB连接方式,如星形或菊花链,必然的阻抗不连续性和偶尔的阻抗不匹配,会引起信号的上冲和下冲;通常1.2V这样的电源上负载也较多,瞬态电流大且多变;再加上电源本身的纹波,信号布线之间的串扰,空间辐射等等,Noise Margin有时难满足了。。。于是就可能奇怪而不定的问题会不断出现。


对应电源类改善的方法也简单,有的芯片如手机类产品,会把PMU电源管理芯片的取样点放在电流最大的负载端,并在Layout guide中,特别指明此部分各自的走线要求,如取样点在主负载IC处,主路径的长度与宽度比,铜箔厚度,过孔数量等等。当年的这款产品,在有限的条件下,客户原理图设计者另辟蹊径,根据负载的电流和布线路径的阻抗,直接用电源芯片的输出电压来补偿,比如标准的1.2V电压输出的,调整为1.25V输出;多组电源有类似处理方法。另外地,在封装焊盘设计方面,也不同于IPC7351,却比其更合理,让人叹服。。。离开该公司后至今,简单或复杂的设计做了不少,若论设计理念的细致和对工艺思考的苛求,没有超过它的了。如下多图:较多的非标准电压(实为补偿前电源电压),焊盘设计,局部布线等等,供有兴趣的朋友参考。


该产品的第三方统计出货量,2012214日为止已经在全球销售超过1亿5千万台;因其产品中客户自行设计的128CPU浮点运算能力比同期的Intel PIII 3倍以上,曾有传言其CPU被国内拆解用于敏感产品。。。因该产品版权及其它原因,猜到名称型号的朋友,请勿评论,多谢!



另借嘉立创论坛风水宝地,为有需要的朋友提供快捷专业的PCB设计服务;

个人简介:

消费,仪表,通信领域,10+年专职PCB设计经历;

提供兼容嘉立创贴片设计的PCB Layout外包服务;

提供gerber文件还原PCB服务;

提供PCB Lib管理及维护服务;

软件平台:

原理图支持:ORCADPADSProtel99Altium DesignDxDesignerConceptHDL

PCB支持:Altium Design, Pads, Allegro

联系: 784248017  (QQ及微信同号)





下多图中有多种非标准电压输出。

点击查看大图

点击查看大图

点击查看大图

点击查看大图

点击查看大图

点击查看大图 点击查看大图

点击查看大图



下多图中贴片焊盘,留意其焊盘,阻焊,钢网的定义,为客户优化后要求形状。

点击查看大图

点击查看大图

点击查看大图

点击查看大图

点击查看大图

点击查看大图

点击查看大图

点击查看大图

点击查看大图


下多图为布线。

点击查看大图

点击查看大图

点击查看大图

点击查看大图

点击查看大图

点击查看大图

点击查看大图

点击查看大图

点击查看大图

点击查看大图

点击查看大图


提供LCEDA,99SE,DXP,Pads,Allegro平台PCB设计;光绘文件还原可编辑的PCB
萧规曹随
6
主题
328
回复
发表于2017-07-04 14:19:26   |  显示全部楼层
7#
如卖油翁,“无它,惟手熟耳”!
提供LCEDA,99SE,DXP,Pads,Allegro平台PCB设计;光绘文件还原可编辑的PCB
萧规曹随
6
主题
328
回复
发表于2017-07-04 14:50:42   |  显示全部楼层
8#
发表于2017-07-04 10:46:14  5# 楼主用的是allegro,我们大部分人不会

时间久了,不同阶段用不同的软件,效率高些。比如,原理图用同客户一样的软件没得说;布局段自己喜欢用pads,因为早期自己写的有些小工具,用的是pads的VBA,并且pads布局的交互,感觉很不错;布线用allegro,有些skill小工具也是这个平台比较多,效率还行;到最后输出时,客户要求用什么软件的,就转换最终格式,彼此欢喜啊!


原理图支持:ORCADPADSProtel99Altium DesignDxDesignerConceptHDL

PCB支持:Altium Design, Pads, Allegro


丰俭由人!

提供LCEDA,99SE,DXP,Pads,Allegro平台PCB设计;光绘文件还原可编辑的PCB
萧规曹随
6
主题
328
回复
发表于2017-07-04 15:27:00   |  显示全部楼层
11#
发表于2017-07-04 15:03:11  10# 楼主的pcb设计,,,包含原理图的设计优化吗??还是就无脑的依据原理图画pcb?

经常会给硬件工程师提建议,但原理图的设计优化,不是我有优势的地方。术有专攻,稍微复杂些的项目都有周期压力。同华为北京研究院合作时,经常看到验证一片电源IC,可能就是几个985的硕士或更高学历的工程师,作为一个项目干几个月。。。类似这些,都是我可望不可及的啊。


至于PCB设计,有只拉线的,有布局的,有前仿真后仿真的,有DFx的;至于能仿真高速背板或RF天线类的工程师,都是些比部门经理还有魅力的人。。。做好这些事要有脑还是无脑,从哲学的角度来说,在于你自己观察或思考的层次了。

提供LCEDA,99SE,DXP,Pads,Allegro平台PCB设计;光绘文件还原可编辑的PCB
萧规曹随
6
主题
328
回复
发表于2017-07-04 18:23:16   |  显示全部楼层
13#
发表于2017-07-04 16:46:02  12# 术业有专攻,赞!一般搞几年技术都想往管理上转,像你这样的专才,真的是很难找了。
当初到某公司时,自认10+年的经验算可以了;忽然面对一群外籍同事,做技术20多年,稀松平常不过;包括做我同样工作内容的;看他们工作的态度和设计的严谨,近乎完美,是哪种需要仰视的感觉。。。那之后,心似乎就平静下来了。也算是某种望峰息心吧。
提供LCEDA,99SE,DXP,Pads,Allegro平台PCB设计;光绘文件还原可编辑的PCB
萧规曹随
6
主题
328
回复
发表于2017-07-06 15:29:15   |  显示全部楼层
15#
发表于2017-07-06 09:30:24  14# 1.5亿出货量,浮点性能超P3...我猜是某款游戏机
两句话就猜出,看来是游戏玩家兼技术高手!估计在这行业也不止10+年了。。。有空多交流,
提供LCEDA,99SE,DXP,Pads,Allegro平台PCB设计;光绘文件还原可编辑的PCB
萧规曹随
6
主题
328
回复
发表于2017-07-06 16:25:53   |  显示全部楼层
17#
发表于2017-07-06 15:46:31  16# 差远啦,我是外行,科学院某所搬砖的~
知道有CPU某些性能超过同时期P3的不多;知道这CPU用在哪里的就更少了。。。书上说:搬砖的,扫地的,都是些神龙见首不见尾的人物,
提供LCEDA,99SE,DXP,Pads,Allegro平台PCB设计;光绘文件还原可编辑的PCB
萧规曹随
6
主题
328
回复
发表于2017-07-07 10:28:30   |  显示全部楼层
19#
发表于2017-07-07 08:56:14  18# 那会儿上过新闻啊,倒不是中国,是说萨达姆进口了不少,美国怀疑他拿去拆了做雷达什么的其实也就是他几个儿子想玩而已吧
嗯,不同的传言不少。
提供LCEDA,99SE,DXP,Pads,Allegro平台PCB设计;光绘文件还原可编辑的PCB
萧规曹随
6
主题
328
回复
发表于2017-07-12 18:30:32   |  显示全部楼层
21#
发表于2017-07-12 18:08:31  20# 不是猜出来也不让说嘛。。。忍了好几天。哈哈
有心!
提供LCEDA,99SE,DXP,Pads,Allegro平台PCB设计;光绘文件还原可编辑的PCB
萧规曹随
6
主题
328
回复
发表于2017-08-15 21:28:13   |  显示全部楼层
23#
发表于2017-08-15 20:22:43  22# 请教:这些过孔是人工放的还是软件放的?
有些是软件放的,有些是人工放的。
提供LCEDA,99SE,DXP,Pads,Allegro平台PCB设计;光绘文件还原可编辑的PCB
萧规曹随
6
主题
328
回复
发表于2017-08-16 11:38:49   |  显示全部楼层
25#
发表于2017-08-16 07:18:42  24# 软件放这些过孔,AD软件有这个功能应用吗?
我用的AD14,好像没这功能。
提供LCEDA,99SE,DXP,Pads,Allegro平台PCB设计;光绘文件还原可编辑的PCB
萧规曹随
6
主题
328
回复
发表于2018-03-27 10:58:43   |  显示全部楼层
28#
发表于2018-03-27 10:15:25  27# 985的硕士干这种看起来无技术含量的事,拿的钱还多。在深圳很多小工厂老板眼里不可思议。
电源听来没技术含量,可单是要把芯片CORE电源的传输路径上的纹波,先优化LAYOUT及更换不同元件,再仿真,不断重复地1mv,1mv地降低,能做到的人就不多了。
提供LCEDA,99SE,DXP,Pads,Allegro平台PCB设计;光绘文件还原可编辑的PCB
萧规曹随
6
主题
328
回复
发表于2018-03-31 10:10:49   |  显示全部楼层
31#
发表于2018-03-31 08:05:57  30# 白色圈圈的地方,使用包围起来,这个围起来的网络是地??箭头指向的地方,看起来挨着很近!

赞一个,观察很细致!


很多包围起来的地方,是一些类似“干扰源”或“敏感信号”,用GND屏蔽一下。


有些地方是很近,主要是成本考虑,用的四层板,空间紧凑。好在配合的PCB加工厂,工艺能力可算是行业顶尖的。如阻焊,不是印刷的哪种,是曝光的,精度几乎同线路同级别的。

提供LCEDA,99SE,DXP,Pads,Allegro平台PCB设计;光绘文件还原可编辑的PCB