查看:
11949
回复: 33 |
小批量PCB有漏电
|
深圳阿愚
19
主题
213
回复 |
发表于2017-09-25 21:12:59
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
首先简要描述一下我的问题: 有一PCB板,在打样时,使用没有问题,然后小批量做30套,结果发现有些板经光耦隔离,ULN2803驱动的电磁阀灯总是时不时自行亮灭(亮的时候有输出)。 1.首先怀疑是控制信号问题,然后量了光耦的输入端信号,一直稳定在4.85V(低电平输出),但是光耦的输出端却时不时有0.1V~1.4V,这个电压使得ULN2803有时半导通,电磁阀的灯亮。 2.于是怀疑是四个连排的光耦PS2801-4整体效果差,于是挑了一个亮得比较久的板,把连排的PS2801换为单个的TLP521,刚换时输出端电压没有了,稳定在0.1V以下,然后以为好了,就是光耦这个问题。 3.结果第二天无意中再试,电磁阀灯又亮了,心想是不是ULN2803的输入高电平阀值低了(2V输入就有输出),于是改为输入阀值高一点的ULN2004(6~8V),结果电磁阀灯还是亮。 4.这时没头绪了,该换的都换了,问题在哪呢?漫无目的之中,量到原来的第八组光耦输出时,下图中的2脚,也有10.2V的电压,而这组输出因为暂时用不到,所以在改为单个光耦时没有焊上去,而且因为ULN2004比ULN2803少了一组,所以这条PCB铜箔线两头都是空的,却存在电压,从哪里来? 5.于是怀疑PCB铜箔之间有粘连,或者是焊的时候有点热,PCB板绿油微弱导通,于是用洗板水清洁干净,用小刀片把它们之间挖了一些表皮,再量电压,降到了4.2V左右(如图)。 6.然后量图中1,2脚的电阻,大概是11.8兆欧,而其它正常的地方,都是无穷大的。
现在想问一下嘉立创: 1.样板和小批量用的板材是否相同? 2.样板和小批量用的生产工艺是否一样? 3.以上问题的大概原因是什么? 4.我并不是说这一定是谁谁谁的责任,只是想找出问题,解决问题,然后继续合作。
之前好像也看到有人发表过PCB有问题的贴子,找不到问题,说想带板去嘉立创,嘉立创说要先预约,否则没人接待,然后说要嘉立创派人过去,嘉立创又说这个要公司安排,然后客户又不愿按照嘉立创的要求把板寄过去...总之从扯皮到对x,问题好像也没解决。 为了避免这种情况,本着大家一起解决问题的初衷,我愿意把板寄过去,请嘉立创的工作人员把收货信息回复在楼下(不要说什么我自己打电话去问,你们内部人员,要个联系方式比我一个外人容易得多,所以请不要踢球,谢谢。) |
haisen
0
主题
1
回复 |
发表于2017-09-26 10:35:25
|
显示全部楼层
17#
看板子有GSM模块,应该考虑GSM的TDD干扰问题,输入端要加强下拉才行.比如1K下拉电阻.
|
|