查看:
35189
回复: 18 |
同个型号的光耦EL817,电参数差别很大,什么情况?
|
|||
|
发表于2017-10-05 18:35:29
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
C720是8月份采购的,C732是9月份采购的,电路如下:
其中第一个C720的输出低电平0.3V左右,而C732的输出0.7V左右,什么原因? |
|||
|
发表于2017-10-05 21:13:46
|
显示全部楼层
2#
电流传输比一样不?
|
|||
|
发表于2017-10-07 18:00:34
|
显示全部楼层
13#
从下图的EL817资料看,好像是上拉电阻(300欧姆)太小,导致IC过大,最终导致Vce的饱和电压也大。 --- 只能减少增大上拉电阻,比如选3K试试。 选电阻的方法: 先确定输入端的IF比如,1或10mA,再根据电压选择R
|
|||
|
发表于2017-10-08 16:54:25
|
显示全部楼层
16#
200%~400% , 厂家确实给出的只是一个范围。 制造时,因设备状态或环境差异,不同批次,一般都多少有些差异,即一致性问题,但相关值都在范围内就是合格的。 |
|