查看: 5012  |  回复: 4
想试一下能把AD做到什么程度,有人给个目标吗
风过琴弦
28
主题
169
回复
发表于2017-11-21 23:32:48 | 只看该作者
1# 电梯直达
目的是验证一下自己能把AD的精度做到什么程度,哦,确切地说,分辨率。分别验证在 我公司电源模块 和 线性电源 供电模式下,也给大家一个参考。
首先我还没什么具体的项目能用到这个,所以很想有熟悉行业的给我一个可以去尝试的产品,我该做个什么好呢?
然后想要个常用方案,用什么AD,要不要前置放大,滤波有什么要求,什么的,这样也方便比较,看看到底做得怎么样

目前的想法是,第一版实验在板上放一片16位AD,一片24位,STM32控制
电源模块(小功率AC-DC)小体积,多年稳定应用,qq:1239283833
萧规曹随
6
主题
328
回复
发表于2017-11-22 08:49:56   |  只看该作者
2#
楼主如果有较多时间预算,可找些N位半的万用表,或DIY些简易示波器方案什么的。。。不管最后做到哪一步,保证收获多多,
提供LCEDA,99SE,DXP,Pads,Allegro平台PCB设计;光绘文件还原可编辑的PCB
tom6bj
33
主题
273
回复
发表于2017-11-22 09:24:18   |  只看该作者
3#

ADI的话, 慢速就AD779x, 稍快一点的话AD719x

TI的就是ADS124x/125x吧.

体积小就MCP3421, 这个是18位的.

这些一般都自带PGA, 不需要前置放大.


maxtch
18
主题
141
回复
发表于2017-11-22 20:58:55   |  只看该作者
4#

还有一个叫 MCP3911,双通道 24 位的。

到了这种精度板子怎么控制噪声会是一个很大的问题。18 位 3.3V 满量程下 1 位差异只有 12.6uV。24 位的话噪声门槛只有 197nV。微伏和纳伏数量级噪声控制很困难。

hyh403
5
主题
45
回复
发表于2017-11-24 10:26:49   |  只看该作者
5#

不要认为芯片标称的精度就是你能达到的,这是一个很大的误区。

1.说个相对简单的,能把三相伺服驱动器的电流采集精度做好。如果你能把这个弄好,百万年薪有可能。(说得直白一点都是电流采集哦)

2.再高级的,机器人(6-8关节)。