查看:
5740
|
回复:
4
|
SOT23封装中,这个MOS管的导通电阻是最小的了吗?
|
|||
天郯
4
主题
498
回复 |
发表于2017-12-21 14:37:02
|
只看该作者
1#
电梯直达
MOS管型号CJ8820,10V驱动时,导通电阻只有21mΩ, 用5V驱动,导通电阻也只有24mΩ。 在SOT23封装中,还有比这个导通电阻更小的吗? 而且驱动电阻只有1.8V情况下,还可以导通啊。
http://www.szlcsc.com/so/product/details_90450.html 昵称只能设置一次,您已修改过昵称!没办法,只能重名了。
|
|||
Jason
12
主题
191
回复 |
发表于2017-12-21 16:02:36
|
只看该作者
2#
AO3416就比你这个参数好
|
|||
天郯
4
主题
498
回复 |
发表于2017-12-21 17:52:07
|
只看该作者
3#
你说的这个型号的确不错,5V驱动时导通电阻是会小些,但是无法10V驱动,CJ8820最小导通电阻还是更小些。
而且这个价格也是在2倍以上啊。
昵称只能设置一次,您已修改过昵称!没办法,只能重名了。
|
|||
FunnyNYPD
5
主题
439
回复 |
发表于2017-12-21 21:59:02
|
只看该作者
4#
You should claim it is N-MOS. Since P-MOS cannot match the low on resistor as the N-MOS due to different manufacturing process. So far, the best P-MOS I found is the NXP "PMV65XP,215" http://www.szlcsc.com/so/product/details_76686.html "P沟道,-20V,-4.3A,74mΩ@-4.5V" Any one knows a better P-MOS better than the NXP one?
|
|||
天郯
4
主题
498
回复 |
发表于2017-12-23 11:48:03
|
只看该作者
5#
大体也没看明白你的意思,是不是想找更好的P型管子? 建议上AOS或者长电之类的官方网站,都有参数筛选功能的,可以看到什么型号更优。 昵称只能设置一次,您已修改过昵称!没办法,只能重名了。
|
|