查看:
8164
|
回复:
5
|
振华新云CA45系列钽电容性能比较
|
钽电容员工
2
主题
8
回复 |
发表于2017-12-24 23:07:47
|
只看该作者
1#
电梯直达
|
钽电容员工
2
主题
8
回复 |
发表于2017-12-24 23:31:19
|
只看该作者
2#
电容ESR的意义 ESR缘何重要?
首先来说ESR。ESR是高频电解电容里面最重要的性能参数,很多电子元器件都强调“LOW ESR”这一性能特征,也就是ESR值很小的意思。那么,我们如何正确理解LOW ESR的实际意义呢?由于现在电子技术的发展,供应给硬件的电压正呈现越来越低的趋势,例如INTEL、AMD的最新款CPU,电压均小于2V,相比以前动辄3、4V的电压要低得多。但是,另一方面这些芯片由于晶体管和频率爆增,需求的功耗却是有增无减,因此按P=UI的公式来计算,这些设备对电流的要求就越来越高了。 例如两颗功耗同样是70W的CPU,前者电压是3.3V,后者电压是1.8V。那么,前者的电流就是I=P/U=70W/3.3V大约在21.2A左右。而后者的电流就是I=P/U=70W/1.8V=38.9A,达到了前者的近一倍。在通过电容的电流越来越高的情况下,假如电容的ESR值不能保持在一个较小的范围,那么就会产生比以往更高的涟波电压(理想的输出直流电压应该是一条水平线,而涟波电压则是水平线上的波峰和波谷)。 此外,即使是相同的涟波电压,对低电压电路的影响也要比在高电压情况下更大。例如对于3.3V的CPU而言,0.2V涟波电压所占比例较小,还不足以形成致命的影响,但是对于1.8V的CPU而言,同样是0.2V的涟波电压,其所占的比例就足以造成数字电路的判断失误。 那么ESR值与涟波电压的关系何在呢?我们可以用以下公式表示: V=R(ESR)×I 这个公式中的V就表示涟波电压,而R表示电容的ESR,I表示电流。可以看到,当电流增大的时候,即使在ESR保持不变的情况下,涟波电压也会成倍提高,采用更低ESR值的电容是势在必行。这就是为什么如今的板卡等硬件设备上所用的电容,越来越强调LOW ESR的缘故。
|
钽电容员工
2
主题
8
回复 |
发表于2017-12-24 23:42:16
|
只看该作者
3#
|
钽电容员工
2
主题
8
回复 |
发表于2017-12-25 21:14:32
|
只看该作者
4#
1、低端应用、电流较小或要求不高,可选CA45系列; 2、中等性能,性价比最高的是CA45A系列; 3、高端应用或电流较大应用,强烈推荐用CA45B系列; |
钽电容员工
2
主题
8
回复 |
发表于2017-12-25 22:18:02
|
只看该作者
5#
|
Unicorn
1
主题
108
回复 |
发表于2018-01-24 13:25:30
|
只看该作者
6#
小小疑问,CA45A-A-16V-10uF-K 规格书里写等效T491,可我查了ESR是7Ω,TAJA106K016RNJ和T491A106K016AT规格书里都是3Ω,直观上好像等效不起来啊。
|
|