查看:
2189
|
回复:
3
|
M0+MAC+TCP/IP 以太网单芯片方案 W7500EVB用户手册连载(6)--实战篇
|
|||
WSGustin
29
主题
48
回复 |
发表于2018-03-02 17:13:18
|
只看该作者
1#
电梯直达
W7500(W7500P)芯片简介:
W7500 芯片为工业级以太网单芯片解决方案, 集成 ARM Cortex-M0,128KB Flash 及全硬件TCP/IP 核(和W5500、W5100内核一致),特别适用于物联网领域。 使用 W7500EVB, 让您轻松完成原型开发。 全硬件TCP/IP核的最大优点是他在执行联网操作时不需要占用MCU的运行资源,大大增加了MCU的工作效率。 这一章,将向大家介绍如何使用 W7500 的独立看门狗。W7500 内部自带了1个看门狗。在本章中,将通过按键来喂狗,然后串口2提示复位状态。 想了解更多关于WIZnet W7500更多信息,或者有技术问题请联系我们:gustin@wisioe.com 深圳炜世科技—WIZnet官方代理商,全程技术支持,价格绝对优势! 电话:0755-86568556 邮箱:support@wisioe.com |
|||
WSGustin
29
主题
48
回复 |
发表于2018-03-02 17:22:02
|
只看该作者
2#
第七章 独立看门狗试验这一章,将向大家介绍如何使用 W7500 的独立看门狗。W7500 内部自带了1个看门狗。在本章中,将通过按键来喂狗,然后串口2提示复位状态。 7.1 W7500 独立看门狗简介看门狗功能是基于一个 32 位递减计数器来实现的,这个32位的计数器可以通过看门狗的重装载寄存器来设置。该计数器在看门狗时钟的每个上升沿减1。并且当计数器递减到 0 之前没有进行喂狗,就发出一个复位信号。从而提供了一种将系统从程序崩溃状态中恢复的方式。 下面在了解一下与独立看门狗相关联的几个寄存器,之后再讲解怎么通过库函数来实现配置。首先是锁定寄存器WDTLock,如图7.1.1所示:
7.1.1 W7500 WDTLock寄存器 想要修改看门狗寄存器的值,就必须先要向WDTLock 寄存器中写入0x1ACCE551。 这里可以调用 WDT_Unlock函数来解除WDT寄存器的写保护。 void WDT_Unlock(void); 想要设置看门狗的重装载值,可以调用WDT_SetWDTLoad函数。 void WDT_SetWDTLoad(uint32_t Load); 想要设置看门狗的控制寄存器可以调用WDT_SetWDTControl函数。
void WDT_SetWDTControl(uint32_t Control); WDT_SetWDTControl主要是对看门狗的控制寄存器进行操作,如图7.1.2所示: 图7.1.2 W7500 控制寄存器 void WDT_Start(void); 可以通过WDT_Start函数在指定的地方开启看门狗。 void WDT_ Stop(void); WDT_ Stop函数可以在指定的地方停止看门狗的计数器。 void WDT_IntClear(void); WDT_IntClear函数可以清除看门狗中断,同时计数器将重新装载WDTload的值。 7.2 硬件设计本实验用到的硬件资源有: 1) 串口2 2) 按键 3) 看门狗 前面两个在之前都有介绍,而独立看门狗实验的核心是在 W7500 内部进行,并不需要外部电路。 7.3 软件设计在W7500EVB WDT工程里,可以看到工程里面新增了wdt.c文件和wdt.h文件。 wdt.c里面的代码如下: void WDT_Configuration(uint32_t Load) { WDT_InitTypeDef WDT_InitStruct; WDT_InitStruct.WDTLoad = Load; //加载值 WDT_InitStruct.WDTControl_RstEn = 0x02; //启用看门狗复位输出 WDT_Init(&WDT_InitStruct); WDT_IntClear(); //清除看门狗中断 WDT_Start(); //启用计数器以及中断 } 在这里可以看到将结构体里的数据设置好后,通过WDT_Init函数进行对寄存器的配置,最后清除看门狗中断,就可以启动看门狗计数器了。 在主程序里面先初始化系统代码,然后在初始化外部中断按键和看门狗,并进入死循环打印计数器的当前计数值。只要按键按下就会进入中断服务函数里进行喂狗操作。 int main() { SystemInit(); /* 系统内部时钟初始化 */ delay_init(); /* 系统滴答时钟配置*/ S_UART_Init(115200); /* 初始化串口通信:115200@8-n-2*/ WDT_Configuration(0xffff00); /* WDT初始化 */ Exti_Init(); /* 按键外部中断 */ /*------------------------------------------------------------------------------------------ | 炜世科技—WIZnet W7500官方代理商,全程技术支持,价格绝对优势!| ------------------------------------------------------------------------------------------*/ printf("炜世科技W7500EVB\r\n\tWDT测试\r\n"); while(1) { printf("Value=%d\r\n",WDT_GetWDTValue()); delay_ms(200); if(flag) { printf("喂狗成功!\r\n"); flag = 0; } } } 下面来看看的中断服务函数里的操作。 void EXTI_Handler(void) { uint16_t t = 65535; while(t--); if(GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_12) == (uint32_t)Bit_RESET) { WDT_IntClear(); flag = 1; } } 7.4 下载验证在编译成功之后,下载代码到W7500EVB上,实际验证一下程序是否正确,如图7.4.1所示:
图7.4.1 W7500EVB WDT试验结果 |
|||
江湖老戴
0
主题
13
回复 |
发表于2018-03-02 18:29:51
|
只看该作者
3#
能够外扩 psram嘛?
|
|||
WSGustin
29
主题
48
回复 |
发表于2018-03-05 13:57:02
|
只看该作者
4#
|
|